The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv amplia il portfolio delle Rack PDU per applicazioni di calcolo ad alta densità destinate a implementazioni di AI e HPC in Nord America ed EMEA

settembre 08, 2025

Le unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) Vertiv™ PowerIT sono oggi disponibili con potenze fino a 57,6 kW

Milano [8 settembre 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), leader mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato le nuove Vertiv™ PowerIT rack power distribution unit (PDU), un ampliamento della gamma di prodotti Vertiv PowerIT. Questi modelli sono progettati per soddisfare le crescenti esigenze di alimentazione dei workload ad alta intensità di dati, tra cui l'intelligenza artificiale e l'high-performance computing (HPC). Offrono una gestione avanzata dell'alimentazione, configurazioni flessibili e componenti interni migliorati per una maggiore affidabilità, consentendo ai data center una scalabilità continua dell'alimentazione in risposta alle crescenti esigenze IT. I modelli basic, monitored e switched sono già disponibili in Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Con i rack che supportano sempre più spesso densità di potenza superiori a 25 kW, gli operatori dei data center necessitano di soluzioni di distribuzione dell'alimentazione affidabili e ad alta capacità, in grado di bilanciare i carichi e gestire in modo efficiente i requisiti elettrici indispensabili. Le Rack PDU Vertiv PowerIT utilizzano la distribuzione dell'alimentazione trifase sia in configurazione 208V Delta (comunemente utilizzata in Nord America) sia in configurazione 240/415V WYE (tipica dell'area EMEA e di altri mercati internazionali), un approccio capace di ripartire uniformemente il carico elettrico tra più fasi, riducendo il potenziale rischio di sovraccarico dei circuiti, stabilizzando la tensione e migliorando l'affidabilità.

"La progressiva adozione di applicazioni AI e HPC sta determinando una domanda di energia senza precedenti nei data center. Vertiv™ PowerIT rack PDU dimostra il nostro impegno nel soddisfare queste esigenze in evoluzione con un portfolio end-to-end", ha dichiarato Andrea Ferro, VP power & IT systems di Vertiv in EMEA. "Fornendo soluzioni specificamente progettate per l'elaborazione ad alta densità, consentiamo ai nostri clienti in EMEA e a livello globale di ampliare in modo efficiente la propria infrastruttura di alimentazione, mantenendo l'affidabilità e la flessibilità necessarie per i data center di nuova generazione".

Vertiv PowerIT rack PDU fornisce dati precisi sull'utilizzo dell'energia in real-time per supportare una gestione ottimizzata dell'energia nei modelli monitored e switched. Progettata per garantire prestazioni elevate, le unità rack PDU funzionano in modo affidabile a temperature fino a 60°C (140°F) e in condizioni ambientali fino al 95% di umidità, garantendo prestazioni costanti e adattabilità anche negli ambienti di data center più esigenti e ad alta densità. Le versioni switched offrono un controllo remoto a livello delle prese, una regolazione rapida dell'installazione e una maggiore protezione dei carichi IT critici. I modelli monitored sono dotati della funzione di sicurezza Secure Boot, con un dispositivo di sicurezza hardware proprietario di Vertiv, che protegge l'integrità del firmware della scheda di rete impedendo modifiche non autorizzate. Grazie alle opzioni “configure-to-order” e “engineered-to-order”, i clienti possono adattare le unità rack PDU alle esigenze specifiche, selezionando le configurazioni delle prese, i modelli di input e i colori degli chassis.

Vertiv PowerIT rack PDU sono disponibili con il programma Vertiv™ Distribution Assurance Package, che offre una copertura completa per sette anni, interventi di emergenza 24/7, supporto in loco e da remoto e servizi professionali di installazione per supportare l'affidabilità continua e massimizzare i tempi di attività.

Per ulteriori informazioni su Vertiv PowerIT rack PDU o sull'intero portfolio di soluzioni di gestione dell'alimentazione e di thermal management end-to-end di Vertiv, consultare Vertiv.com. Per scegliere la rack PDU più adatta alla singola applicazione, consultare Vertiv™ rPDU Finder.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e gli aggiornamenti su notizie e prodotti di Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio

Tel: + 39 335 8283393

E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione