Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv amplia il portfolio di soluzioni di liquid cooling con un sistema di immersion cooling per applicazioni AI e HPC nell’area EMEA

novembre 14, 2025

Vertiv™ CoolCenter Immersion è disponibile con capacità da 25 a 240 kW, offrendo liquid cooling altamente efficiente dal punto di vista energetico e scalabile per le applicazioni critiche

Milano [14 novembre 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, presenta il sistema di immersion cooling Vertiv™ CoolCenter Immersion, ampliando il portfolio globale di soluzioni di liquid cooling a supporto di ambienti AI e high-performance computing (HPC) pronte a sfruttare al massimo le proprietà termiche del liquid cooling. Il sistema è disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

L’immersion cooling immerge un intero server in un liquido dielettrico, fornendo una rimozione del calore efficiente e uniforme da ogni componente, quando densità di potenza e carichi termici superano i limiti dei tradizionali metodi di air cooling. Vertiv CoolCenter Immersion funge da architettura completa di liquid cooling, consentendo una heat removal affidabile per sistemi di calcolo ad alta densità da 25 kW fino a 240 kW.

“L’immersion cooling sta assumendo un ruolo sempre più importante man mano che le implementazioni di AI e HPC spingono i limiti termici oltre ciò che i sistemi convenzionali possono gestire,” ha affermato Sam Bainborough, EMEA vice president of thermal business di Vertiv. “Con Vertiv CoolCenter Immersion, mettiamo in campo decenni di expertise nel liquid cooling per offrire sistemi completamente ingegnerizzati in grado di gestire in modo sicuro ed efficiente thermal density estreme, fornendo agli operatori un percorso concreto per scalare l’infrastruttura AI senza compromettere affidabilità e manutenibilità.”

Vertiv CoolCenter Immersion è disponibile in più configurazioni, incluse opzioni autonome o multi-tank, con capacità di cooling da 25 kW a 240 kW. Ogni sistema include un liquid tank interno o esterno, un coolant distribution unit (CDU), sensori di temperatura, pompe a velocità variabile e tubazioni per il fluido, garantendo un controllo preciso della temperatura e prestazioni termiche costanti. Dual power supply e pompe ridondate assicurano high cooling availability, mentre sensori di monitoraggio integrati, touchscreen da 9 pollici e connettività BMS (Building Management System) semplificano operation e visibilità del sistema. Il design del sistema abilita inoltre opportunità di heat reuse, supportando strategie di thermal management più efficienti e contribuendo agli obiettivi complessivi di efficienza energetica.

Vertiv™ Liquid Cooling Services offrono competenze end-to-end, dalla progettazione e installazione del sistema alla manutenzione, training e ottimizzazione del ciclo di vita, aiutando i clienti a valutare e implementare le architetture di liquid cooling più efficaci. Le tecnologie supportate includono rear-door heat exchanger, direct-to-chip liquid cooling e immersion cooling, garantendo thermal management affidabile, scalabile ed efficiente per AI, HPC e altri ambienti di computing ad alta densità.

Per ulteriori informazioni su Vertiv™ CoolCenter Immersion, sui servizi Vertiv Liquid Cooling e sull’intero portfolio Vertiv di soluzioni di thermal management, power management, monitoring & management e soluzioni integrate, consultare Vertiv.com

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio

Tel: + 39 335 8283393

Email: rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione