The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

iGenius inaugura uno dei più grandi data center di AI Sovereign al mondo, che si avvale delle infrastrutture di Vertiv e del computing accelerato e dell’Omniverse di NVIDIA

aprile 29, 2025

Combina un'eccezionale potenza elaborativa, efficienza energetica e sovranità dei dati, bilanciando al contempo i più rigorosi requisiti in materia di sicurezza dei dati

Milano [29 aprile 2025] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha avviato una collaborazione con NVIDIA e il leader dell'AI iGenius per l'implementazione di Colosseum, uno dei supercomputer NVIDIA DGX AI più grandi al mondo, dotato dei Superchip NVIDIA Grace Blackwell. Previsto in Italia entro la fine del 2025, Colosseum ridefinirà il contesto digitale grazie a un data center AI Sovereign, unico nel suo genere per i carichi di lavoro soggetti a regolamentazioni.

Colosseum soddisfa le esigenze di settori a elevata regolamentazione come finanza, sanità e pubblica amministrazione e rappresenterà il connubio tra potenza di calcolo avanzata, efficienza energetica e sovranità dei dati, nel rispetto dei più severi requisiti per la sicurezza dei dati.

Colosseum, un NVIDIA DGX SuperPOD, è l'ultima novità di una pluriennale collaborazione fra Vertiv e NVIDIA. È strategicamente posizionato nel sud Italia per soddisfare le esigenze delle amministrazioni regionali, segnando una pietra miliare nel contesto dell'AI in Europa.

“Sfruttando la potenza dell'elaborazione accelerata all'avanguardia di NVIDIA e l'esperienza innovativa di Vertiv nelle infrastrutture, Colosseum testimonia le potenzialità evolutive dell'AI di tipo Sovereign”, ha dichiarato Uljan Sharka, CEO di iGenius. “È la dimostrazione di come i sistemi modulari e le interfacce software consentano una nuova era di AI mission-critical”.

Il design è modulare ed è progettato per l'efficienza

Colosseum coniuga l'esperienza di Vertiv nella realizzazione delle infrastrutture, il computing accelerato di NVIDIA e l'Omniverse Blueprint di NVIDIA per la progettazione e l'operatività dei data center AI. L'implementazione sfrutterà la piattaforma di infrastruttura Vertiv 360AI per l'alimentazione e il raffreddamento dei data center, progettata per NVIDIA GB200 NVL72, sviluppata in collaborazione con NVIDIA e rilasciata a fine 2024.

Questo sistema modulare e scalabile consente a iGenius di implementare uno dei più veloci supercomputer hyperscale di AI e uno dei più grandi in grado di supportare l'AI Sovereign.

Vertiv ha anche ampliato la libreria di design di riferimento del proprio AI Hub con il design co-sviluppato per l'alimentazione e il raffreddamento dei data center per NVIDIA GB300 NVL72. Rimanendo un passo avanti rispetto alla generazione di GPU, Vertiv consente ai clienti di pianificare l'infrastruttura prima dell'arrivo del silicio, con design pronti che prevedono una maggiore densità di potenza dei rack e modelli replicabili per le AI factory su larga scala.

“L'unità di calcolo non è più il singolo chip, è il sistema, l'AI Factory”, ha sottolineato Karsten Winther, president di Vertiv in EMEA. “Grazie alle collaborazioni con NVIDIA e iGenius, azienda visionaria nell'AI, confermiamo l'efficienza e la maturità a livello di sistema nell'offrire un data center come unità di calcolo, favorendo la rapida adozione di un'infrastruttura di alimentazione e raffreddamento nativa per l'AI, che fungono da catalizzatore per l'adozione dell’AI su larga scala”.

Simulazione con NVIDIA Omniverse. Fornitura con velocità

“L'AI sta ridefinendo il contesto dei data center, richiedendo nuovi standard di scalabilità, efficienza e adattabilità per le AI factory globali”, ha affermato Charlie Boyle, vice president of DGX platform di NVIDIA. “Grazie ai digital twin a struttura fisica abilitati dalle tecnologie NVIDIA Omniverse e al design modulare di Vertiv per il data center iGenius DGX SuperPOD, Colosseum stabilisce un nuovo standard per la realizzazione di supercomputer per l'era dell'AI”.

Colosseum è co-progettato come digital twin di precisione dal punto di vista fisico, sviluppato utilizzando le tecnologie NVIDIA Omniverse, che consente la collaborazione in tempo reale fra Vertiv, iGenius e NVIDIA, accelerando le decisioni a livello di sistema e riducendo il ciclo design-to-deploy. Omniverse Blueprint offre simulazioni in tempo reale, permettendo agli ingegneri di testare e perfezionare il design all'istante, riducendo i tempi dei processi di simulazione da mesi a ore. Le fasi di produzione e integrazione nello stabilimento di Vertiv riducono i tempi di implementazione fino al 50% rispetto alla realizzazione dei tradizionali data center.

Il design collaborativo in 3D ha convalidato l'intero stack delle infrastrutture, consentendo la modellazione predittiva del carico termico, del flusso elettrico e del layout del sito, dai rack raffreddati a liquido da 132 kW ai sistemi di alimentazione modulari, prima ancora che venisse realizzato ogni singolo modulo.

Progettato con intelligenza. Ottimizzato dal software

La soluzione modulare prefabbricata per data center di Vertiv, pronta per l'AI, è progettata, realizzata, consegnata, installata e collaudata da Vertiv. Comprende soluzioni per l'alimentazione, il raffreddamento, la gestione, il monitoraggio, l'assistenza e la manutenzione, con una capacità di alimentazione e raffreddamento che inizialmente supporta fino a 132kW/rack, con la possibilità di scalare in base alle esigenze future. L'architettura dell'edificio integra all'interno aree di white space pronte all'uso e all'esterno quelle per il grey space modulare completo. Questo approccio offre eccezionale scalabilità ed efficienza energetica, rivoluzionando il modo in cui i data center vengono realizzati e implementati.

Colosseum sfrutterà NVIDIA Mission Control per le attività e l'orchestrazione dei data center e Vertiv™ Unify potrà semplificare e sincronizzare la gestione degli edifici per le AI factory. Vertiv Unify offre:

  • Orchestrazione dei servizi di alimentazione, raffreddamento e calcolo in real-time
  • Sincronizzazione del digital twin per l'ottimizzazione a circuito chiuso
  • Capacità AI-ready che supportano il processo decisionale autonomo

Grazie all'integrazione delle tecnologie NVIDIA Omniverse, Vertiv Unify è in grado di aggiornare in real-time i dati dei sistemi fisici e dei modelli digitali, consentendo la manutenzione predittiva, le simulazioni “what-if” e la verifica degli ambienti prima che si verifichino rischi operativi.

Blueprint per la realizzazione delle AI Factory a livello globale

Colosseum è molto più di un data center. È il prototipo per strutture di AI scalabili, replicabili e di tipo Sovereign. Coniugando densità a livello di cloud, controllo locale dei dati e implementazione modulare, indica la fase futura dell'AI in base alla quale l’inferenza deve essere certa, veloce, conforme e distribuita.

Non si tratta di un progetto isolato, ma è un punto di riferimento. iGenius realizza con Colosseum un modello destinato a essere ripetuto a livello globale, con Vertiv e NVIDIA in perfetta sintonia sul supporto delle piattaforme future, compresi i sistemi DGX GB300 e non solo. Il futuro dell'AI Sovereign non è più teorico: è in corso di realizzazione.

Per ulteriori informazioni consultare iGenius.ai, nvidia.com, o Vertiv.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e gli aggiornamenti su notizie e prodotti di Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Informazioni su iGenius

iGenius è un'azienda specializzata in soluzioni di AI per le aziende che operano in settori altamente regolamentati, come i servizi finanziari, la pubblica amministrazione e l’”Industria pesante”. Oggi iGenius è uno dei principali leader nel mercato europeo dell'AI, attivo sia in Europa che negli Stati Uniti per supportare le aziende nell'adozione di un'AI sicura, privata ed efficiente su larga scala. Il prodotto principale di iGenius, Unicorn, offre soluzioni su misura per le aziende che desiderano integrare l'AI in modo sicuro ed efficace, principalmente attraverso due modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) proprietari. Italia 10B è un modello multilingue ottimizzato per i settori regolamentati e per un'elevata efficienza computazionale, mentre Colosseum 355B è adatto a casi d'uso mission-critical. Oltre a Unicorn, l'offerta di prodotti di iGenius comprende Crystal, una soluzione di AI per l'intelligenza decisionale che analizza i dati aziendali in linguaggio naturale e supporta in modo accurato i processi decisionali strategici basati sulla consapevolezza.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

Vertiv™ AI Hub Image

Campagna

Vertiv™ AI Hub
Login dei partner

Lingua & Ubicazione