Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta una piattaforma rack ad alta capacità per implementazioni AI e infrastrutture IT ad alta densità

giugno 09, 2026

Vertiv™ Rack Extreme supporta apparecchiature IT più grandi e complesse grazie a una maggiore capacità di carico, configurazioni flessibili e una gestione integrata dei cavi

Milano [9 giugno 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato Vertiv™ Rack Extreme, un rack di nuova generazione progettato per soddisfare le crescenti esigenze del calcolo ad alte prestazioni (HPC) e delle applicazioni di intelligenza artificiale. Questa piattaforma rack, pronta per le sfide future, supporta le apparecchiature IT più grandi e complesse richieste dalle implementazioni di nuova generazione.

Con l’aumento della densità di calcolo, gli operatori dei data center devono ospitare apparecchiature IT sempre più impegnative, garantendo al contempo un adeguato flusso d’aria, una corretta organizzazione dei cavi e flessibilità nell’installazione. Vertiv Rack Extreme è stato progettato per rispondere a queste esigenze in continua evoluzione grazie a capacità di carico superiori, configurazioni più avanzate, gestione integrata dei cavi e compatibilità con i sistemi di alimentazione e gestione termica utilizzati negli ambienti data center.

“Vertiv™ Rack Extreme riflette l’ampliamento delle nostre competenze nella progettazione di rack e armadi per implementazioni ad alta densità e orientate all’AI”, ha dichiarato Giuseppe Leto, senior director, IT Systems di Vertiv. "La piattaforma si basa inoltre sulla consolidata esperienza di Vertiv nell’ingegneria dei rack, comprese le soluzioni storicamente sviluppate con il brand Knürr, per supportare infrastrutture IT scalabili di nuova generazione."

Vertiv Rack Extreme è disponibile in diverse dimensioni e configurazioni, consentendo alle organizzazioni di adattare l’infrastruttura ai requisiti specifici delle proprie applicazioni. Progettato per una rapida implementazione, il cabinet viene fornito completamente assemblato e si integra perfettamente con un ampio ecosistema di accessori compatibili, tra cui sistemi di gestione dei cavi aerei e soluzioni per l’ottimizzazione del flusso d’aria, facilitando l’espansione dell’infrastruttura man mano che crescono le esigenze operative.

Con capacità di carico statico e dinamico fino a 4.500 libbre (2.045 kg), Vertiv Rack Extreme supporta implementazioni a densità più elevata rispetto ai rack tradizionali, che in genere presentano limiti di carico inferiori quando vengono movimentati rispetto a quando sono stazionari. Mantenendo la stessa capacità di carico in entrambe le condizioni, offre una capacità dinamica fino a 2 volte superiore e una capacità statica fino a 1,3 volte superiore rispetto ai design convenzionali, garantendo al contempo piena mobilità operativa alla massima capacità nominale. La struttura completamente saldata, la gestione integrata del flusso d’aria e dei cavi, inclusi una porta a rete ad alta percentuale di apertura e sistemi di guide flessibili, e le dotazioni standard come barre verticali per i cavi e barre angolari per il montaggio delle rPDU semplificano l’installazione e la gestione continuativa. Soluzioni di spedizione progettate appositamente, tra cui pallet ad assorbimento degli urti e rampe riutilizzabili, contribuiscono inoltre a proteggere le apparecchiature e a facilitare le operazioni di installazione in loco.

La piattaforma è inoltre progettata per integrarsi perfettamente con il più ampio portfolio di soluzioni Vertiv, supportando un’ampia gamma di dispositivi montati su rack, tra cui i sistemi UPS Vertiv™, le rack PDU Vertiv™, le soluzioni di gestione termica come gli scambiatori di calore a porta posteriore Vertiv™ CoolLoop RDHx (rDHX) e le unità di distribuzione del liquido refrigerante Vertiv™ CoolChip CDU con collettori liquid-to-chip, nonché le soluzioni KVM e console seriali Vertiv™ Avocent®, consentendo la realizzazione di un’infrastruttura completamente integrata end-to-end.

Per ulteriori informazioni su Vertiv™ Rack Extreme o sull’intero portfolio Vertiv di soluzioni rack, alimentazione e gestione termica, consultare il sito ufficiale Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.


Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel:
+ 39 335 8283393
Email: rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione