The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv rafforza le capacità dei sistemi di raffreddamento a liquido con l’acquisizione di Strategic Thermal Labs

aprile 28, 2026

L’acquisizione potenzia le competenze ingegneristiche per la progettazione di cold plate, il raffreddamento a liquido lato server e la validazione termica ad alta densità, migliorando le prestazioni a livello di sistema, l’affidabilità e i risultati lungo l’intero ciclo di vita.

Milano [28 aprile 2026] — Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche e nelle soluzioni di continuità operativa, ha annunciato di aver acquisito Strategic Thermal Labs LLC (STL), società specializzata in tecnologie avanzate di raffreddamento a liquido. L’acquisizione estende la strategia “thermal-chain” di Vertiv rafforzando le capacità ingegneristiche all’interfaccia tra il raffreddamento a liquido lato server e le infrastrutture di supporto, un fattore sempre più critico negli ambienti ad alta densità e raffreddati a liquido che supportano carichi di lavoro AI e high-performance computing.

Con l’aumento dei requisiti di calcolo, l’interazione tra il raffreddamento a liquido lato server e le infrastrutture di supporto influisce sempre più sulle prestazioni complessive del sistema, inclusi flusso, bilanciamento, comportamento dei controlli, manutenibilità e affidabilità lungo il ciclo di vita. Strategic Thermal Labs apporta competenze consolidate nella progettazione di cold plate, nel raffreddamento a liquido lato server e nella validazione termica ad alta densità, che dovrebbero rafforzare la capacità di Vertiv di simulare ed emulare condizioni reali di calcolo ad alta densità, ottimizzare l’interazione tra la catena termica e la catena di alimentazione e supportare i clienti nelle fasi di progettazione, integrazione, messa in servizio e operazioni lungo il ciclo di vita.

“Poiché l’intelligenza artificiale e il high-performance computing spingono le densità di potenza a livelli senza precedenti, comprendere e risolvere le sfide termiche a livello di chip diventa fondamentale per la progettazione, le prestazioni e l’affidabilità del sistema,” ha dichiarato Scott Armul, chief product and technology officer di Vertiv. “STL porta una profonda competenza e capacità comprovate nell’affrontare alcune delle problematiche più complesse del settore a livello di densità e termica del chip, rafforzando la capacità di Vertiv di emulare e validare soluzioni a livello di sistema e consentendo ai clienti di migliorare le prestazioni e i risultati lungo il ciclo di vita in ambienti raffreddati a liquido.”

Vertiv ha sottolineato che l’acquisizione non modifica il proprio impegno verso un approccio di ecosistema aperto. L’azienda continuerà a supportare soluzioni infrastrutturali interoperabili, indipendenti da server e silicon vendor, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni a livello di sistema e i risultati per i clienti in diversi ambienti di calcolo.

L’integrazione di Strategic Thermal Labs supporta la più ampia strategia di Vertiv di aiutare i clienti ad affrontare la crescente complessità infrastrutturale attraverso capacità integrate di alimentazione, raffreddamento, controllo e servizi lungo il ciclo di vita.

Per ulteriori informazioni sul portfolio end-to-end di Vertiv relativo a sistemi di gestione dell’alimentazione e della termica, soluzioni infrastrutturali e servizi lungo il ciclo di vita, visita Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Categoria: Financial News

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

FONTE: Vertiv Holdings Co

Contatto per i Media:
Rosy Auricchio
Tel:
+ 39 335 8283393
E rauricchio@grandangolo.it

Contatto per gli Investitori:
Lynne Maxeiner
Vice President, Global Treasury & Investor Relations
Vertiv
E lynne.maxeiner@vertiv.com

Login dei partner

Lingua & Ubicazione