Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

L’UPS Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial offre una protezione dell’alimentazione affidabile per operazioni mission-critical in ambienti industriali particolarmente sfidanti

Milano [10 marzo 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato il sistema di alimentazione (UPS) Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, progettato per fornire una protezione dell’alimentazione affidabile per i mercati commerciali e industriali (C&I). La soluzione supporta le operazioni in settori tra cui manifatturiero, trasporti, oil & gas, farmaceutico, food & beverage, packaging e acciaio.

“Gli ambienti industriali possono essere soggetti a instabilità elettrica, alte temperature e contaminanti presenti nell’aria che i sistemi UPS tradizionali non sono progettati per affrontare,” ha dichiarato Greg Funk, vice president of modular power converters di Vertiv. “Vertiv PowerUPS 6000 Industrial è progettato specificamente per le applicazioni dell’Industria 4.0, offrendo prestazioni affidabili anche in ambienti impegnativi che possono generare fluttuazioni di potenza e condizioni gravose su linee di produzione, raffinerie e stabilimenti industriali.”

Vertiv PowerUPS 6000 Industrial ha un grado di protezione IP42, che indica la capacità di resistere a polvere, umidità e temperature ambientali fino a 50°C (122°F). L’UPS protegge sistemi di controllo industriale critici come Programmable Logic Controller (PLC) e SCADA, apparecchiature di networking industriale e sistemi di automazione delle linee produttive, contribuendo a mantenere la continuità operativa nelle applicazioni in cui l’affidabilità dell’alimentazione è essenziale.

L’UPS presenta un cabinet compatto, che consente l’installazione anche in ambienti con spazio limitato. Inoltre, supporta installazione e funzionamento con accesso esclusivamente frontale, semplificando implementazione, manutenzione e assistenza. Progettato per garantire efficienza energetica e affidabilità operativa, il Vertiv PowerUPS 6000 Industrial raggiunge fino al 96% di efficienza in modalità double-conversion e il 99% in modalità ECO, ed è compatibile con batterie VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid), Nickel-Cadmio (Ni-Cd) e Litio-Ione (Li-ion) per soddisfare diverse esigenze di autonomia. Il sistema gestisce le fluttuazioni di alimentazione industriale grazie a un ampio intervallo di tensione in ingresso (-40% / +25%) e fornisce energia condizionata con bassa distorsione armonica, riducendo lo stress sull’infrastruttura a monte. Le funzionalità di parallelizzazione consentono l’espansione della capacità e la ridondanza, mentre le schede elettroniche con rivestimento conformale offrono maggiore resistenza a polvere, umidità e corrosione. Certificato secondo gli standard europei EN 50121 ed EN 50171, il sistema è progettato per applicazioni industriali mission-critical.

Per maggiori informazioni su Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, sulle soluzioni end-to-end di alimentazione e gestione termica di Vertiv e sul portfolio in continua espansione dell’azienda per applicazioni AI e carichi di lavoro ad alta densità, visitare Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.


Contatto per i Media
Rosy Auricchio
Tel: 
+ 39 335 8283393
Email: 
rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione