Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv prevede che l’alimentazione per AI, digital twin e raffreddamento a liquido adattivo plasmeranno la progettazione e le operazioni dei data center

gennaio 09, 2026

Forze come l’estrema densificazione, la scalabilità a livello di gigawatt e il data center come unità di calcolo stanno guidando questi trend

Milano [9 gennaio 2026] – L’innovazione nei data center continua a essere modellata da forze macro e tendenze tecnologiche legate all’intelligenza artificiale, secondo un report di Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche. Il report Vertiv™ Frontiers, che attinge alle competenze di tutta l’organizzazione, descrive le tendenze tecnologiche che guidano l’innovazione attuale e futura: dall’alimentazione per l’AI, ai digital twin, fino al raffreddamento a liquido adattivo.

“Il settore dei data center sta evolvendo rapidamente il modo in cui progetta, costruisce, gestisce e assiste i data center, in risposta alle esigenze di densità e velocità di implementazione delle AI factory,” ha dichiarato Scott Armul, chief product and technology officer di Vertiv. “Osserviamo forze trasversali alle tecnologie, tra cui l’estrema densificazione, che stanno guidando tendenze trasformative come architetture di alimentazione in corrente continua a tensione più elevata e sistemi avanzati di raffreddamento a liquido, fondamentali per ottenere la scalabilità a livello di gigawatt critica per l’innovazione nell’AI. Anche la generazione energetica on-site e la tecnologia dei digital twin dovrebbero contribuire ad accelerare la scala e la velocità di adozione dell’AI.”

Il report Vertiv Frontiers si basa ed espande le precedenti previsioni annuali di Vertiv sui trend dei data center. Il documento identifica le forze macro che guidano l’innovazione: estrema densificazione — accelerata dai carichi di lavoro AI e HPC; scalabilità a gigawatt ad alta velocità — i data center vengono ora implementati rapidamente e su scale senza precedenti; data center come unità di calcolo — l’era dell’AI richiede strutture progettate e gestite come un unico sistema; e diversificazione del silicio — l’infrastruttura dei data center deve adattarsi a una gamma crescente di chip e soluzioni di calcolo.

Il report illustra come queste forze macro abbiano a loro volta plasmato cinque tendenze chiave che impattano aree specifiche del panorama dei data center.

  1. Alimentazione potenziata per l’AI

La maggior parte dei data center attuali si basa ancora su una distribuzione di alimentazione ibrida AC/DC dalla rete ai rack IT, che include tre o quattro stadi di conversione e alcune inefficienze. Questo approccio è sotto pressione con l’aumento delle densità di potenza, in gran parte guidato dai carichi di lavoro AI. Il passaggio ad architetture DC a tensione più elevata consente riduzioni significative della corrente, delle dimensioni dei conduttori e del numero di stadi di conversione, centralizzando la conversione dell’energia a livello di sala. I sistemi ibridi AC e DC sono diffusi, ma con la maturazione di standard e apparecchiature completamente DC, la DC ad alta tensione è destinata a diventare più comune con l’aumento delle densità di rack. Anche la generazione on-site e le microreti favoriranno l’adozione della DC ad alta tensione.

  1. AI distribuita

I miliardi di dollari investiti finora nei data center per l’AI a supporto dei large language model (LLM) sono stati destinati a sostenere un’ampia adozione di strumenti AI da parte di consumatori e imprese. Vertiv ritiene che l’AI stia diventando sempre più critica per le aziende, ma il come e il dove vengano erogati i servizi di inferenza dipenderà dai requisiti e dalle condizioni specifiche di ciascuna organizzazione. Questo avrà impatto su aziende di ogni tipo; tuttavia, settori altamente regolamentati come finanza, difesa e sanità potrebbero dover mantenere ambienti AI privati o ibridi tramite data center on-premise, per requisiti di residenza dei dati, sicurezza o latenza. Sistemi flessibili e scalabili di alimentazione ad alta densità e raffreddamento a liquido possono abilitare capacità sia attraverso nuove costruzioni sia mediante retrofit di strutture esistenti.

  1. Accelerazione dell’autonomia energetica

La capacità di generazione energetica on-site a breve termine è stata essenziale per la resilienza della maggior parte dei data center standalone per decenni. Tuttavia, le diffuse sfide di disponibilità della potenza stanno creando le condizioni per adottare un’autonomia energetica estesa, soprattutto per i data center AI. Gli investimenti nella generazione on-site, tramite turbine a gas naturale e altre tecnologie, presentano diversi benefici intrinseci ma sono principalmente guidati dalle criticità di disponibilità dell’energia. Strategie tecnologiche come il Bring Your Own Power (and Cooling) sono destinate a entrare a far parte dei piani di autonomia energetica.

  1. Progettazione e operazioni guidate dai digital twin

Carichi di lavoro AI sempre più densi e GPU più potenti richiedono l’implementazione rapida di complesse AI factory. Utilizzando strumenti basati sull’AI, i data center possono essere mappati e specificati virtualmente tramite digital twin; l’IT e le infrastrutture digitali critiche possono essere integrati, spesso come progetti modulari prefabbricati, e distribuiti come unità di calcolo, riducendo il time-to-token fino al 50%. Questo approccio sarà fondamentale per realizzare in modo efficiente le espansioni su scala di gigawatt necessarie per i futuri progressi dell’AI.

  1. Raffreddamento a liquido adattivo e resiliente

I carichi di lavoro e le infrastrutture AI hanno accelerato l’adozione del raffreddamento a liquido. Al contempo, l’AI può essere utilizzata per affinare e ottimizzare ulteriormente queste soluzioni. Il raffreddamento a liquido è diventato mission-critical per un numero crescente di operatori, e l’AI può offrire modalità per potenziarne ulteriormente le capacità. In combinazione con sistemi aggiuntivi di monitoraggio e controllo, l’AI ha il potenziale di rendere i sistemi di raffreddamento a liquido più intelligenti e robusti, prevedendo potenziali guasti e gestendo in modo efficace fluidi e componenti. Questa tendenza dovrebbe portare a maggiore affidabilità e disponibilità (uptime) per hardware di alto valore e per i dati/carichi di lavoro associati.

Vertiv opera in oltre 130 Paesi, fornendo soluzioni di infrastruttura digitale critica a data center, reti di comunicazione e strutture commerciali e industriali in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende soluzioni e servizi per la gestione dell’energia, la gestione termica e le infrastrutture IT, dal cloud all’edge della rete. Questo approccio integrato consente operazioni continue, prestazioni ottimali e crescita scalabile per i clienti che affrontano un panorama digitale sempre più complesso.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Vertiv o sulle previsioni dei trend dei data center Vertiv™ Frontiers, visita Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio

Tel: + 39 335 8283393

Email: rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione