The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv amplia il portfolio di gestione IT con un nuovo switch KVM per accesso remoto sicuro nei data center enterprise ed edge

febbraio 19, 2026

Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ 2 offre sicurezza di livello enterprise, configurazioni scalabili e accesso remoto senza interruzioni per la gestione dell’infrastruttura IT.

Milano [19 febbraio 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ 2, una piattaforma KVM di nuova generazione per la gestione sicura e centralizzata dei dispositivi IT in ambienti di data center enterprise, sedi edge distribuite e uffici periferici. Progettato per aiutare gli operatori a semplificare le operazioni quotidiane, rispondere rapidamente ai problemi e mantenere la disponibilità dei sistemi, lo switch consente diagnosi, configurazione e ripristino da remoto, proteggendo al contempo i sistemi IT da firmware e software non verificati.

“Man mano che le organizzazioni distribuiscono i carichi di lavoro su più sedi, la complessità della gestione dell’infrastruttura cresce di conseguenza,” ha dichiarato Ramesh Menon, vice president of IT systems solutions di Vertiv. "Vertiv Avocent MergePoint Unity 2 fornisce un punto di controllo centralizzato con sicurezza di livello enterprise, aiutando i team IT a mantenere visibilità e capacità di risposta indipendentemente da dove si trovi la loro infrastruttura.”

Il nuovo switch keyboard, video e mouse (KVM) è conforme agli standard crittografici FIPS 140-3, supportando una crittografia sicura e verificata per ambienti governativi ed enterprise. Offre una protezione avanzata con autenticazione tramite smart card e Common Access Card (CAC) e controlli sui permessi utente, consentendo ai team IT di avere una visione consolidata dell’infrastruttura senza dover utilizzare più strumenti o effettuare visite in loco. Grazie alle funzionalità integrate di Virtual Media, gli utenti possono montare unità da remoto per installazioni software e applicative, semplificando gli aggiornamenti e riducendo al minimo i tempi di inattività. La piattaforma consente inoltre l’accesso remoto alle interfacce firmware UEFI e BIOS per aggiornamenti critici di sistema e risoluzione dei problemi hardware. Inoltre, sia gli utenti locali sia quelli remoti beneficiano di un’interfaccia intuitiva basata su browser, mentre il supporto per tasti di scelta rapida locali consente una navigazione rapida e l’esecuzione efficiente delle attività, migliorando l’esperienza utente a livello di rack.

Il KVM presenta un design compatto che, se abbinato alla console Vertiv™ Avocent® Local Rack Access (LRA), occupa una sola unità rack, ottimizzando lo spazio disponibile. Può essere gestito tramite un’interfaccia web integrata per applicazioni standalone oppure integrato con la piattaforma di gestione Vertiv™ Avocent® MP1000 come parte della soluzione Vertiv™ Avocent® DSView™ per un controllo centralizzato a livello enterprise.

Per saperne di più su Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ 2, sull’ampio portfolio di soluzioni di gestione IT di Vertiv o sulle soluzioni end-to-end di gestione dell’alimentazione e del raffreddamento, visita Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.


Contatto per i Media
Rosy Auricchio
Tel: 
+ 39 335 8283393
Email: 
rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione