Il sistema di raffreddamento perimetrale Vertiv™ CoolPhase PAM a basso GWP integra i modelli Vertiv™ EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer per la conformità alla normativa UE F-Gas, maggiore sicurezza e rischio di infiammabilità pari a zero.
Milano [21 gennaio 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, arricchisce la gamma di sistemi raffreddati ad aria Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM con nuove potenze e con il Vertiv™ CoolPhase Condenser. Disponibile in tutta Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), la soluzione coniuga efficienza energetica, attenzione all’ambiente e resilienza operativa, offrendo miglioramenti misurabili sia del Power Usage Effectiveness (PUE) sia del Total Cost of Ownership (TCO), contribuendo a prolungare la durata dei sistemi.
Progettato per la nuova generazione di data center, Vertiv CoolPhase Perimeter PAM integra ora l’innovativo ed altamente efficiente Vertiv™ EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer (PRE), completamente integrato nel sistema Vertiv CoolPhase Condenser. Questa tecnologia rivoluzionaria mira a ridurre i consumi energetici migliorando al contempo il free-cooling e l’affidabilità del sistema, grazie all’utilizzo di un circuito di refrigerante pompato che opera con una frazione della potenza richiesta dai compressori tradizionali, consentendo anche un risparmio di spazio. La gamma Vertiv CoolPhase Perimeter PAM utilizza il refrigerante R-513A, che presenta un Global Warming Potential (GWP) inferiore del 70% rispetto all’R-410A, con rischi di infiammabilità nulli e bassa tossicità. Questo lo rende pienamente conforme al Regolamento UE F-Gas 2024/573 e ideale per gli operatori che desiderano ridurre le emissioni di carbonio senza compromettere le prestazioni di raffreddamento.
"Con questa ultima novità della gamma Vertiv CoolPhase Perimeter PAM, rendiamo la nostra offerta a espansione diretta più flessibile, risolvendo due sfide cruciali per gli operatori odierni dei data center: la conformità ambientale e l’efficienza operativa," ha dichiarato Sam Bainborough, VP thermal management, EMEA di Vertiv. " I nuovi modelli raffreddati ad aria potenziano le capacità di free-cooling per ridurre il PUE, dimostrando il nostro impegno nel fornire soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e responsabili verso l’ambiente, senza compromessi sulle prestazioni."
La gamma Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM è progettata con caratteristiche quali compressori a velocità variabile, batterie a stadi abbinate a un’innovativa tecnologia di filtrazione brevettata e un’integrazione fluida con le unità Vertiv™ CoolPhase Condenser tramite il sistema di controllo Vertiv™ Liebert® iCOM™. L’approccio è parte di una strategia olistica che considera tutti gli elementi come componenti di un unico sistema, per ottimizzare in modo intelligente prestazioni, efficienza e flessibilità.
La gamma Vertiv CoolPhase Perimeter PAM è parte dell’offerta di soluzioni termiche Vertiv ed è supportata dalla rete di servizi globali Vertiv™, che offre supporto completo lungo l’intero ciclo di vita delle apparecchiature, dalla progettazione e messa in servizio fino all’ottimizzazione continua, rendendo possibile un’affidabilità costante grazie a un’implementazione esperta e a una manutenzione proattiva.
Per ulteriori informazioni sull’ampia gamma di soluzioni e servizi Vertiv per il raffreddamento, l’alimentazione, la gestione IT e le soluzioni integrate, consultare Vertiv.com.
Informazioni su Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.
Dichiarazioni previsionali
Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
Contatto per i Media
Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
Email: rauricchio@grandangolo.it