The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv annuncia l’espansione della capacità produttiva nelle soluzioni infrastrutturali, nell’energia e nei sistemi rack per soddisfare la crescente domanda

aprile 02, 2026

Nuovi e ampliati stabilimenti produttivi in America per supportare applicazioni ad alta densità con soluzioni che accelerano i tempi di implementazione e offrono infrastrutture scalabili

Milano [2 aprile 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato quattro nuovi stabilimenti produttivi o ampliamenti in America, aumentando la capacità produttiva dell’azienda per soluzioni infrastrutturali, gestione dell’energia e armadi integrati. Mentre gli operatori di data center si concentrano su una rapida scalabilità e sulla velocità di “time to first token”, Vertiv si distingue per la sua capacità di rispondere alle esigenze in rapida evoluzione di infrastrutture e servizi per le AI Factory, grazie al suo focus su innovazione e presenza produttiva.

"Vertiv considera l’AI una tendenza strutturale di lungo periodo. Stiamo accelerando l’espansione della nostra capacità per anticipare la continua crescita della domanda" ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. "Questo annuncio rappresenta l’ultimo passo nel nostro approccio continuo alla pianificazione e implementazione della capacità, mentre continuiamo ad ampliare la nostra presenza a livello regionale e globale. Restiamo impegnati nella nostra strategia di offrire soluzioni ad alta densità pronte per il futuro, che consentano ai clienti di pianificare per diverse generazioni di calcolo."

  • In South Carolina, due ulteriori stabilimenti produttivi si concentrano sulle tecnologie delle soluzioni infrastrutturali Vertiv™, fondamentali per la velocità di implementazione dei data center. Si prevede che aumenteranno la capacità regionale di circa 7 volte a pieno regime. I Vertiv™ integrated power module sono infrastrutture modulari complete che possono accelerare l’implementazione dei sistemi di alimentazione fino al 50% rispetto alle costruzioni tradizionali, mentre la soluzione Vertiv™ SmartRun, un’infrastruttura prefabbricata e convergente per gli spazi “white space”, è progettata per accelerare e ottimizzare notevolmente l’allestimento dei data center. Vertiv SmartRun viene fornita come sistema unificato per busway ad alta densità, tubazioni di liquid cooling, networking e contenimento, con tempi di installazione in loco fino all’85% più rapidi rispetto ai metodi tradizionali.
  • In Pennsylvania, Vertiv ha avviato un nuovo stabilimento per aumentare la capacità produttiva di armadi con sistemi di raffreddamento integrati, ideali per applicazioni AI nei data center ad alta densità. Questi armadi consentono un’implementazione più semplice, ripetibile e veloce rispetto all’integrazione tradizionale in loco.
  • Un’espansione a Mexicali, in Messico, dovrebbe aumentare la capacità regionale di circa il 45% per tecnologie di conversione, condizionamento e distribuzione dell’energia per applicazioni AI ad alta densità e carichi più tradizionali.

La strategia di innovazione e di portfolio di Vertiv riflette le esigenze della rivoluzione dell’AI, che richiede infrastrutture capaci di funzionare come un unico sistema integrato. Dalla rete al chip e dal chip al riutilizzo del calore, Vertiv offre infrastrutture end-to-end in cui energia, raffreddamento, IT e servizi operano in sinergia e sono progettati per più generazioni di calcolo future. Grazie alla recente espansione della capacità produttiva regionale e a un portfolio end-to-end leader nel settore, Vertiv consente ai clienti di implementare soluzioni in modo efficiente e scalare senza interruzioni.

Per maggiori informazioni sui sistemi e servizi end-to-end di alimentazione e raffreddamento di Vertiv, sulle soluzioni infrastrutturali innovative e sui reference design validati per l'AI, visitare Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media 
Rosy Auricchio
Tel:
+ 39 335 8283393
Email:
rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione