The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv acquisisce BMarko Structures per espandere la capacità delle soluzioni di infrastruttura prefabbricate e convergenti

aprile 20, 2026

L’acquisizione potenzia le capacità interne di fabbricazione strutturale, controllo ingegneristico e personalizzazione

Milano [15 aprile 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, comunica l’acquisizione di BMarko Structures LLC (“BMarko”), un fornitore statunitense di strutture prefabbricate su misura e ingegnerizzate.

Con l’accelerazione delle implementazioni di data center per l’AI, il segmento delle infrastrutture è sottoposto a pressione costante per garantire consegne più rapide e su larga scala. L’acquisizione integra a livello verticale una specializzazione critica nella fabbricazione di strutture all’interno del business Infrastructure Solutions di Vertiv in Nord America, con l’obiettivo di potenziare la capacità produttiva, espandere rapidamente le capacità ingegneristiche e manifatturiere e migliorare la capacità di Vertiv di fornire infrastrutture scalabili, prefabbricate e convergenti con maggiore rapidità, controllo, personalizzazione e disciplina esecutiva.

BMarko ha dimostrato le proprie capacità differenziate nella fabbricazione strutturale, la profondità ingegneristica e la capacità di supportare requisiti infrastrutturali altamente personalizzati, nel corso di precedenti progetti di lunga durata con Vertiv. Si prevede che l’integrazione di queste competenze all’interno dell’azienda rafforzerà l’esecuzione, migliorerà il controllo di materiali e processi e potenziare la capacità di Vertiv di supportare i clienti mentre i requisiti infrastrutturali continuano a evolversi.

“L’AI sta rimodellando i requisiti infrastrutturali, con i clienti che avanzano richieste sempre più esigenti in termini di implementazione, flessibilità ed efficienza a tutti i livelli dell’infrastruttura”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Questa acquisizione rafforza la capacità di Vertiv di aiutare i clienti ad agire con maggiore rapidità, con prestazioni a livello di sistema migliori e maggiore controllo, mentre la complessità delle esigenze infrastrutturali continua a crescere.”

Fondata nel 2014 e con sede a Williamston, South Carolina, BMarko è specializzata in costruzioni su misura di alta qualità, inclusi telai in acciaio e legno che si adattano bene ai requisiti delle AI Factory e dei data center. BMarko ha recentemente ampliato il proprio impianto di ingegneria e fabbricazione fino a oltre 52.000 metri quadrati. La struttura si trova nelle vicinanze degli impianti produttivi delle soluzioni infrastrutturali di Vertiv presenti nella regione.

Per ulteriori informazioni su Vertiv e sul portfolio end-to-end di soluzioni e servizi, consultare Vertiv.com. 

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per gli Investitori
Lynne Maxeiner
Vice President, Global Treasury & Investor Relations
Vertiv
E
 lynne.maxeiner@vertiv.com 

Contatto per i Media
Rosy Auricchio
Tel 
+ 39 335 8283393
E
 rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione