The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

eStruxture soddisfa le esigenze dei clienti di Colo con soluzioni Vertiv wall-to-wall

Durante la trasformazione della struttura in un data center all’avanguardia, eStruxture desiderava offrire alle aziende la possibilità di progettare soluzioni di data center multisito, carrier-neutral o cloud-neutral dotate della scalabilità e della flessibilità necessarie per soddisfare qualsiasi requisito di carico di lavoro o densità di alimentazione.

Background

All’epoca della sua creazione nell’aprile 2017, eStruxture scoprì che i suoi clienti non avevano scelta quando si trattava di soluzioni di colocation e connettività cloud-neutral e carrier-neutral. Con alle spalle molti anni di attività nel settore delle telecomunicazioni, il fondatore dell’azienda si rese conto che gli operatori esistenti e i fornitori più piccoli non avevano una presenza a livello di intero Canada né il capitale da investire per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti,— esigenze che avrebbe potuto soddisfare collaborando con Vertiv.

Risultati

  • Utilizzo ottimizzato dello spazio di computing che consente di proporre ulteriori offerte ai clienti, ad esempio sale dedicate con opzioni di spazi per uffici, archiviazione e disaster recovery
  • Capacità di supportare i clienti con requisiti ad alta densità offrendo fino al doppio della capacità della maggior parte dei concorrenti con 30 kW standard per rack
  • Nuova struttura pronta al turnover sei mesi prima di quelle precedenti
Sommario
Ubicazione:

Data center MTL-2 di Montreal, Canada

Requisito chiave:

Durante la trasformazione della struttura in un data center all’avanguardia, eStruxture desiderava offrire alle aziende la possibilità di progettare soluzioni di data center multisito, carrier-neutral o cloud-neutral dotate della scalabilità e della flessibilità necessarie per soddisfare qualsiasi requisito di carico di lavoro o densità di alimentazione.

Soluzioni Vertiv:
  • Unità UPS Liebert® EXL S1 con batterie agli ioni di litio (LIB) installate in parallelo 2+1
  • Sistema di economizzazione del free-cooling Liebert® DSE con controlli Liebert® ICOM™
  • Cabinet di condizionamento e distribuzione dell’alimentazione Liebert® PPC con monitoraggio derivato
  • Cabinet di distribuzione Liebert® RX con monitoraggio derivato
  • Vertiv™ VR rack con Vertiv Geist™ rack PDU

SCARICA IL CASE STUDY

Contattaci

Nome *
Cognome*
Indirizzo e-mail*
N° di telefono *
Società*
Paese*
CAP *
Commenti

Consenso all’informativa sulla privacy

Avendo ricevuto e letto questa informativa sulla privacy sul trattamento dei dati personali (in conformità all’articolo 13 del regolamento 679/2016 UE), acconsento:

al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, comprese e-mail informative su trend di mercato, eventi, offerte e lanci di prodotti.

Grazie per l’invio!
Ti contatteremo a breve.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione