The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv ed EdgeConneX: come costruire un Edge diffuso, flessibile e scalabile

Recentemente i dirigenti senior delle due aziende si sono incontrati per condividere i requisiti chiave per la fornitura di infrastrutture Edge incentrate sul cliente.

L’hype che circonda l’edge computing è tangibile, ma l’edge computing è reale. Vertiv ed EdgeConneX sono entrambi convinti del suo potenziale attuale e futuro.

Vertiv, uno specialista in infrastrutture critiche, ed EdgeConneX, un pioniere nella definizione e nella creazione di reti Edge, hanno collaborato in decine di progetti in tre continenti (Nord America, America del Sud ed Europa) fin dal 2014.

La collaborazione sui progetti va dal supporto a implementazioni di cloud hyperscale a Chicago, Dublino e Amsterdam, a molteplici siti per reti Edge che si estendono da est a ovest (da Miami a Seattle) e da nord a sud (da Toronto a Buenos Aires).

Con la rapida crescita della richiesta di data center in tutto il mondo, disporre di una catena di approvvigionamento per infrastrutture critiche just-in-time è diventato un fattore chiave di successo. Questo è il punto in cui l’impronta globale di Vertiv, così come la sua capacità di fornire rapidamente le infrastrutture, è diventata un fattore chiave anche per l’espansione di EdgeConneX. Ad esempio, l’approccio “plug and play” dei progetti di data center modulari prefabbricati (PFM) di Vertiv può ridurre il tempo di avvio e messa in servizio da settimane o mesi a pochi giorni.

Giordano Albertazzi, Presidente EMEA di Vertiv, e il CMO di EdgeConneX Phillip Marangella si sono incontrati al recente Datacloud Global Congress per una “chiacchierata informale” virtuale per confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità che entrambe le aziende vedono nel soddisfare la domanda attuale e futura dei data center Edge.

Giordano: Il titolo di questa sessione è “Riprogettazione di un’Internet incentrata sul cliente”. Cosa significa per te e per EdgeConneX e come pensi che si stia concretizzando?

Giordano Albertazzi, Presidente EMEA, Vertiv

600x600-GiordanoEdgeConneX-hd_272216_1.jpg
Phillip: Collaboriamo da molto tempo e voi avete avuto un ruolo fondamentale nel nostro successo. Ma il punto cruciale è che è tutto incentrato sui nostri clienti: aiutare i provider di servizi a fornire servizi più vicini ai loro utenti finali. Potrebbe essere un’implementazione hyperscale, oppure di un requisito Edge molto piccolo. Gran parte del successo che abbiamo avuto con Vertiv ci ha consentito di disporre della flessibilità necessaria per supportare i mutevoli requisiti dei clienti nell’intero continuum delle dimensioni dei data center, oltre che a scalare con i nostri clienti in base alla crescita e all’evoluzione delle loro esigenze e infine ad avere la capacità di accedere molto rapidamente a qualsiasi mercato del mondo. Ciò può avvenire negli Stati Uniti, dove abbiamo costruito 23 data center in 24 mesi, in Sud America, dove attualmente ci stiamo espandendo a Buenos Aires e Santiago, o in Europa, dove abbiamo implementato enormi data center costruiti appositamente ad Amsterdam e Dublino.

Giordano: Come cambiano le esigenze dei tuoi clienti quando si tratta di una nuova capacità Edge?

Phillip: Tra i nostri clienti vi sono alcuni degli hyperscaler e dei provider di servizi più esigenti al mondo. La combinazione dei loro requisiti attuali e futuri in materia di machine learning, AI, veicoli autonomi e gaming sta sottoponendo l’attuale infrastruttura Internet a un forte carico di lavoro. Pertanto vi sono enormi colli di bottiglia causati dal grande volume e dalla varietà di dati che vengono generati all’Edge che richiedono una riprogettazione di Internet e una rete Internet più distribuita e decentralizzata che comprende funzionalità di peering Edge e locali. Disporre di tale flessibilità per offrire una soluzione integrata da core a edge e oltre per aiutarli a eliminare i colli di bottiglia è fondamentale.

Giordano: Quanto pensi che si svilupperà l’Edge estremo (o MicroEdge) nei prossimi tre-cinque anni?

Phillip: Oggi si parla molto dell’Edge estremo. Quando parli di un Edge estremo, stai parlando di data center multipli e molto piccoli in una singola area metropolitana. Credo che i casi d’uso per questi requisiti siano ancora più lontani, ma abbiamo la capacità di implementarli oggi, se il cliente lo desidera. In effetti EdgeConneX ha iniziato costruendo piccoli data center MicroEdge nei principali edifici delle aree metropolitane, ciò che storicamente abbiamo sempre fatto, e oggi ne abbiamo 220 in tutto il Nord America. Ma quando parli di questi carichi di lavoro Edge attuali e futuri, tra cui contenuti OTT, cloud, gaming, IoT, veicoli autonomi e AI, avrai bisogno di un punto di peering locale in grado di aiutarti a indirizzare il traffico, sia che debba rimanere all’Edge, sia che debba tornare verso il core e viceversa. Personalmente, credo che per MicroEdge manchino ancora da due a cinque anni.

Giordano: Pertanto sembra che il centro delle opportunità a breve termine risieda ancora nel mercato dei data center geografici Tier 2?

Phillip Marangella, CMO di EdgeConneX

Phillip Marangella EdgeConneX
Phillip: Sì, e ti farò un esempio realizzato negli Stati Uniti. Il mercato di Phoenix è sempre stato servito da Los Angeles. Abbiamo collaborato con Comcast e altri provider di servizi per fornire contenuti a livello locale a Phoenix, cosa che ha garantito enormi risparmi in termini di costi di backhaul e miglioramenti nella distribuzione dei contenuti per il cliente. A tal fine, se osserviamo la maggior parte degli investimenti da parte dei provider in termini di capacità dei data center, oltre l’80% di questi investimenti a livello mondiale si sta verificando nei 20 mercati più grandi del mondo. Tuttavia, la grande maggioranza delle persone, delle imprese e del PIL si trova o risiede al di fuori di questi 20 mercati principali, quindi è davvero necessario portare i contenuti, i giochi, il cloud, le applicazioni e i dati più vicini agli utenti finali in questi altri mercati di tutto il mondo.

Giordano: Siamo sicuramente d’accordo con ciò che dici e vediamo molte opportunità in Europa in questi mercati Tier 2…

Phillip: Parliamo di Europa, non solo dei mercati FLAP (Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi). Stiamo assistendo a una domanda molto forte in Spagna, Svizzera e Germania: Monaco di Baviera, Dusseldorf e Amburgo. Che si tratti di un GDPR o di altri casi d’uso dal punto di vista della prossimità per portare i servizi più vicini agli utenti finali, stiamo assistendo a una forte richiesta. Con questo torniamo a ciò di cui ho parlato all’inizio, alla disponibilità della flessibilità, alla capacità di scalare e alla capillarità, in modo da disporre di una soluzione coerente in qualsiasi mercato di tutto il mondo. Il motivo per cui lavoriamo insieme da così tanto tempo è la capacità di risolvere questi tre elementi fondamentali.

Phillip: Vorrei anche restituire la parola a Giordano per chiedere in che modo Vertiv si è concentrata su questi tre elementi fondamentali di flessibilità, scalabilità e capillarità.

Giordano: Siamo consapevoli di far parte di un mercato in cui scommettere sul lungo termine è sempre difficile quando si tratta di aziende che fanno scelte tecnologiche come EdgeConneX. Pertanto, come fornitore dobbiamo essere in grado di distribuire quando e dove necessario, rapidamente, nel giro di pochi mesi, e con soluzioni che richiedono la minor quantità possibile di integrazione a livello di sito. Negli ultimi anni abbiamo investito molto e abbiamo aumentato la nostra esperienza nelle soluzioni modulari. Queste soluzioni modulari possono andare dai design containerizzati fino a soluzioni di alimentazione “skidded” che si adattano a build ibride spesso con un involucro fisico preesistente per essere più veloci nel ciclo dei permessi che può essere un punto dolente per i nostri clienti. Sono orgoglioso di dire che stiamo guidando questo ambito, ma anche dell’esperienza di lavorare insieme con clienti come EdgeConneX.

Per ulteriori informazioni su come Vertiv ed EdgeConneX stanno fornendo innovative implementazioni Edge, consulta il webcast DCD: Implementazione veloce: come soddisfare la crescente domanda di colocation e infrastrutture Edge

Iscriviti al nostro blog per restare aggiornato sulle ultime tecnologie e tendenze del mercato.

Articoli correlati

Lingua & Ubicazione