Progetti infrastrutturali flessibili e scalabili sono fondamentali per favorire l’innovazione dell’AI, a condizione che le implementazioni e l’uso non vadano a scapito di affidabilità ed efficienza.
Le piattaforme di computing accelerato e i servizi cloud stanno guidando i sistemi di alimentazione con una sfida sempre più complessa. Queste strutture devono garantire un'affidabilità assoluta, sostenere una domanda energetica in forte crescita e ridurre il proprio impatto ambientale. Allo stesso tempo, queste esigenze esercitano una forte pressione sulle reti elettriche e stanno trasformando il modo in cui operatori di data center, hyperscaler e aziende gestiscono l'energia, rendendo innovazione e sostenibilità ambientale priorità fondamentali per il futuro.
Carichi di lavoro AI e complessità energetica
L’AI è emersa rapidamente come forza trainante di molti settori. Tuttavia, per quanto promettente, l'AI comporta significativi requisiti energetici. L'addestramento dei modelli di AI richiede enormi capacità computazionali, generando spesso brevi ma intensi picchi di domanda energetica che portano i sistemi di alimentazione al limite delle loro capacità. A differenza dei tradizionali carichi di lavoro IT, caratterizzati da consumi relativamente costanti, l'AI introduce picchi imprevedibili ad alta densità che richiedono sistemi capaci di adattarsi rapidamente. Al contrario, strutture non adeguatamente preparate a gestire queste rapide variazioni di carico possono subire un deterioramento accelerato delle apparecchiature e potenziali interruzioni operative.

Figura 1. I requisiti di potenza dei carichi AI sono caratterizzati da forti aumenti della domanda a breve termine.
Per gli operatori dei data center, questa è una sfida tecnica tanto quanto un imperativo aziendale strategico. Mantenere la continuità operativa mentre si ampliano i carichi di lavoro AI può fare la differenza tra restare competitivi o rimanere indietro. Per affrontare queste sfide, i sistemi di alimentazione devono evolversi per gestire la variabilità e l'intensità delle piattaforme di calcolo accelerate dall'AI.
La tensione sulle reti elettriche
Con l'aumento dei consumi energetici dei data center, soprattutto nelle aree in cui sono concentrati grandi impianti hyperscale, questi sono diventati attori fondamentali dell'ecosistema energetico. In primo luogo, le utility stanno faticando a stare al passo. L'espansione della capacità dei data center viene spesso ritardata perché le reti locali non dispongono delle infrastrutture necessarie per fornire l'energia richiesta. In secondo luogo, questa espansione richiede agli operatori non solo di concentrarsi sull'efficienza energetica interna, ma anche di svolgere un ruolo attivo nella stabilità energetica regionale.
In che modo il settore può affrontare questo problema? Le soluzioni Grid-Interactive, come i sistemi UPS (Uninterruptible Power Supply, gruppo di continuità), sono parte integrante della risposta. L'integrazione di sistemi di accumulo energetico a batteria (BESS - Battery Energy Storage Systems) accanto o all'interno degli UPS consente ai data center di immagazzinare energia nelle ore di bassa domanda e utilizzarla nei momenti di picco. Questa funzionalità riduce il carico sulla rete e crea contemporaneamente opportunità per utilizzare l'energia accumulata e sistemi avanzati di gestione energetica, contribuendo alla stabilità della rete attraverso un bilanciamento dinamico tra domanda e offerta.
Verso l’efficienza e la responsabilità ambientale
Il consumo energetico dei data center ha messo in evidenza l’impatto ambientale, sottolineando che le pratiche delle strutture devono essere responsabili dal punto di vista ambientale, non un’opzione. Gli operatori sono sempre più valutati in base alle loro emissioni di Scope 1 e Scope 2, rendendo fondamentale l'adozione di pratiche che riducano l'impronta di carbonio e le perdite energetiche.

Uno degli sviluppi più promettenti è il passaggio dalle batterie al piombo-acido regolato da valvola (VRLA) alle batterie agli ioni di litio (Li-ion). Rispetto ai loro predecessori, le batterie agli ioni di litio offrono una maggiore durata, tempi di ricarica più rapidi e un ingombro fisico ridotto. Ciò significa meno sostituzioni, minori tempi di inattività e maggiore flessibilità di installazione. Tuttavia, il vantaggio più grande delle batterie agli ioni di litio è che sono ideali per integrare fonti di energia alternative, fungendo da ponte che trasforma l’energia solare intermittente o altre fonti di alimentazione in energia di backup affidabile.
I sistemi di distribuzione ad alta efficienza energetica, come i design a busway aperto e la distribuzione dell’alimentazione in rack a tensione più elevata, sono fondamentali per fornire maggiore potenza, ridurre al minimo le perdite e massimizzare l’efficienza. Gli operatori stanno anche adottando strategie più intelligenti come i sistemi di alimentazione modulari, che consentono alle strutture di espandere gradualmente l’erogazione di energia senza interrompere le operazioni. Queste innovazioni non solo riducono i costi operativi, ma sono anche in linea con obiettivi ambientali più ampi.
Informazioni utili
Creare una roadmap di alto livello e affrontare queste sfide in evoluzione richiede un approccio lungimirante:
- Design per la flessibilità: Sistemi di alimentazione scalabili e modulari consentono all'infrastruttura di crescere in parallelo con i carichi di lavoro IA e altre applicazioni ad alte prestazioni.
- Integrare soluzioni avanzate di gestione energetica: Sistemi resilienti di Energy Power Management (EPMS) forniscono informazioni in tempo reale sui consumi energetici, consentendo decisioni più intelligenti e ottimizzando le prestazioni.
- Collaborare con i leader del settore: Lavorare con partner esperti che offrano competenze ingegneristiche e un ampio portafoglio di soluzioni può fare una differenza significativa.
Guardare al futuro
Il sistema di alimentazione dei data center sta crescendo fino a diventare un obiettivo centrale per la gestione energetica e lo sviluppo tecnologico; è la spina dorsale del futuro del settore. Adattarsi a tendenze come i carichi di lavoro basati sull’AI, lo stress della rete e le crescenti aspettative di responsabilità ambientale richiederà agli operatori di ripensare ogni fase del sistema di alimentazione, dalla rete al chip.
Per saperne di più sulle innovazioni che stanno plasmando questa trasformazione, scarica l’e-book “The Data Center Power Train: Gestione dell’energia dalla rete al chip” e iniziare a preparare il data center per un futuro più intelligente ed efficiente in termini di risorse.