The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Progettazione
Il futuro dell’AI

L’AI sta rimodellando la progettazione, le operazioni e la strategia dei data center. Man mano che le organizzazioni scalano i carichi di lavoro dell’AI, i requisiti di alimentazione e raffreddamento stanno raggiungendo livelli senza precedenti, richiedendo un cambiamento fondamentale nell’infrastruttura. Data Center Vision, una collaborazione di ricerca tra Vertiv e la società di analisi IDC, esamina come il computing basato sull’AI stia ridefinendo i limiti fisici e operativi dei data center.

Scarica InfoBrief Contattaci

Informazioni chiave:

L’AI come carico di lavoro principale

L’AI generativa (GenAI) e altri modelli di AI non sono più sperimentali, ma diventano parte integrante delle operazioni aziendali. Per scalare questi carichi di lavoro è necessario ripensare gli investimenti infrastrutturali, bilanciare l’efficienza computazionale con le richieste di energia e raffreddamento e allineare le strategie IT con nuovi modelli economici.

Densità di potenza in aumento

I cluster di AI stanno spingendo la densità di potenza dei rack oltre 1 MW, superando di gran lunga le soglie tradizionali. Entro il 2028, l’infrastruttura dovrà supportare carichi di lavoro estremi con raffreddamento a liquido, distribuzione di precisione dell’alimentazione e nuovi approcci alla gestione energetica.

Strategie per scalare l’AI

I data center si stanno evolvendo verso progetti modulari e adattivi in grado di adattarsi ai rapidi cambiamenti della domanda di computing. Le organizzazioni stanno integrando raffreddamento a liquido, recupero del calore e gestione dinamica dell’alimentazione per sostenere le prestazioni, controllando al contempo i costi e l’impatto ambientale.

Perché questo studio è importante

Il documento Data Center Vision, supportato da IDC Research e dall’esperienza di Vertiv nel campo dei data center, fornisce informazioni utili per affrontare le sfide dell’AI in modo diretto.

Punti salienti:

80%

dei CIO guiderà le strategie di AI entro il 2026.

75%

dei CIO implementerà modelli economici in linea con gli investimenti IT.

28%

delle organizzazioni cita la mancanza di competenze GenAI come barriera principale, spingendo la necessità di partnership esperte.

14%

degli operatori di data center dà priorità alla carenza di potenza, classificandola per ultima tra dieci preoccupazioni.

Preparati subito all’AI. Scarica InfoBrief.

Lingua & Ubicazione