The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Heat rejection cooling efficiency: Location, climate-based thermal management strategy

10 min. Lire

As artificial intelligence (AI) and high-performance computing (HPC) push chip temperatures toward 40-45°C/104-113°F, a recurring theme has emerged: higher chip temperatures automatically enable compressor-less cooling. The reality is far more complex.

Download the white paper

This white paper reexamines conventional thinking by demonstrating that effective thermal management depends on three critical factors working together:

  • Chip operating temperature 
  • Local climate conditions, and 
  • Water availability. 

Through our comprehensive Air Cooling and Chilled Water Heat Rejection Maps, we reveal why a data center in Phoenix, in Dubai or Perth operating at 40°C/104°F still requires compressors as external ambient temperatures exceed the thermal differential needed for passive cooling, while a facility in Scandinavia or in Canada at the same working temperature can leverage compressor-less technology.

Key insights covered in this white paper include:

  • The climate reality: Over 90% of North American data centers are built in regions with design temperatures ≥40°C/104°F, severely limiting compressor-less adoption regardless of chip temperature increases.
  • Operational zones: A framework identifying which cooling technologies work best based on server temperature, ambient conditions, and water use. 
  • The water trade-off: How adiabatic systems and other solutions that rely on evaporative processes, such as cooling towers and hybrid coolers, can extend compressor-less viability, but introducing water consumption, cost, and regulatory challenges. 
  • Air cooling considerations: How optimal temperature differential (ΔT) of 10-12°C/50-54°F between return and supply air make a difference, the three operational zones for indoor water units when air cooling alone becomes less efficient, and how dedicated secondary water loops may be required in the long run. 
  • Location-specific strategies: Detailed climate zone mapping across North America, Europe, and Asia-Pacific showing where different cooling approaches make practical and economic sense. 

The strategic implications are clear: Operators need to re-evaluate their infrastructure and the geographic applicability of compressor-less technologies. Whether designing new facilities or retrofitting existing infrastructure, this paper provides the strategic rationale to match the right cooling technology to the data center’s operational environment.

Learn why the path to efficiency is not one-size-fits-all and discover which solutions align with your specific temperature, climate, and water constraints.

+

AI Intelligence artificielle Colocation Consultants Innovation en matière de centres de données Rendement ESG/sustainability ESG/Sustainability Densification extrême Optimisation des installations Liquid Cooling Évolution de la chaîne thermique Gestion thermique Gestion thermique Coût total de possession Trends

Concentrateur d’IA VertivMC

Une infrastructure conçue pour garder plusieurs générations informatiques à l’avant-garde, dès maintenant.

En savoir plus

Langue et localisation