L’infrastructure pré-conçue de Vertiv Vertiv™360AI pour l’informatique haute performance sera présentée lors de la tournée en Amérique du Nord de Vertiv AI Solutions Innovation Roadshow
Westerville, Ohio [4 avril 2024] – Alors que l’intelligence artificielle (IA) et le calcul haute performance (HPC) continuent de perturber le paysage des centres de données, Vertiv (NYSE : VRT), un fournisseur mondial de solutions d’infrastructure numérique et de continuité critiques, a annoncé aujourd’hui un nouveau portefeuille de solutions d’infrastructure de centre de données à haute densité pour soutenir les exigences plus élevées en matière de refroidissement et d’alimentation de la pile informatique accélérée. Les nouvelles solutions Vertiv™360AI sont conçues pour accélérer l’adoption de l’IA grâce à des solutions d’infrastructure préconçues, à une gestion numérisée et à un service de bout en bout, ce qui entraîne jusqu’à 50 % moins de temps de déploiement par rapport à l’installation d’infrastructure typique.
Vertiv 360AI offre un moyen simplifié d’alimenter et de refroidir les charges de travail d’IA de toutes tailles. Les solutions comprennent l’alimentation, le refroidissement, les boîtiers, les services de cycle de vie de bout en bout et la gestion numérisée. Les solutions Vertiv 360AI permettent aux clients de réaliser un déploiement plus rapide en éliminant les cycles de conception et en minimisant la probabilité de problèmes pendant l’installation et la mise en service. Ces solutions permettent la flexibilité et la personnalisation, la réutilisation ou la modernisation des systèmes de refroidissement existants, dans la mesure du possible, afin de réduire les coûts et la portée du déploiement.
« L’objectif de Vertiv est de préparer nos clients à une adoption réussie de l’IA », a déclaré Brad Wilson, vice-président de la technologie chez Vertiv. « Notre portefeuille Vertiv 360AI offre une voie simplifiée pour une infrastructure d’IA évolutive, répondant aux nouveaux défis que les professionnels des centres de données et les intégrateurs de systèmes tentent de résoudre maintenant, y compris la modernisation des centres de données d’entreprise et de périphérie refroidis à l’air, et la construction de champs verts hyperscales. »
Vertiv 360AI offre des solutions allant du soutien du pilote d’essai d’IA et de l’inférence de pointe aux centres de données d’IA à pleine échelle. Les modèles Vertiv 360AI initiaux peuvent alimenter et refroidir jusqu’à 100kW par bâti. Les stratégies de refroidissement souples pour Vertiv™360AI comprennent les modèles air-liquide, liquide-air, liquide-liquide et liquide-réfrigérant. Vertiv 360AI comprend également des solutions modulaires préfabriquées, y compris des modules informatiques, des modules de refroidissement et des modules d’alimentation qui peuvent être combinés et mis à l’échelle en tant que blocs de construction pour fournir une capacité pour les besoins d’infrastructure actuels et futurs. Pour les clients sans eau réfrigérée disponible, Vertiv 360AI peut également inclure des refroidisseurs séparés intérieurs pour fournir un refroidissement liquide avec rejet de chaleur à base de frigorigène.
Vertiv offre un large portefeuille de solutions de refroidissement pour l’IA et le HPC, y compris des échangeurs de chaleur pour portes arrière, des unités de refroidissement liquide et de distribution de liquide de refroidissement (CDU) directement sur puce, des refroidisseurs à refroidissement libre à grande capacité et des solutions de centre de données modulaires préfabriquées à base d’eau réfrigérée de grande capacité. Les solutions d’alimentation comprennent une alimentation sans coupure (UPS) avec des batteries au lithium-ion, une barre omnibus, un appareillage de commutation et des systèmes de stockage d’énergie de batterie (BESS) pour prendre en charge les applications de microréseaux.
Les solutions Vertiv™360AI seront présentées lors du premier arrêt prévu de la tournée en Amérique du Nord de la tournée Vertiv AI Solutions Innovation Roadshow, le 10 avril à Westerville, en Ohio. Le salon basé sur les connaissances met en vedette des experts Vertiv discutant de l’impact de l’IA sur la conception des centres de données, sur les défis courants et sur la préparation aux opportunités. La visite de 14 villes est ouverte aux professionnels des centres de données et aux partenaires des canaux de Vertiv. Vertiv organise également des discussions sur l’IA et les centres de données lors d’événements organisés dans d’autres régions du monde.
Pour en savoir plus sur les solutions Vertiv et Vertiv 360AI, visitez Vertiv.com.
À propos de Vertiv
Vertiv (NYSE : VRT) rassemble le matériel, les logiciels, les analyses et les services continus pour permettre aux applications vitales de ses clients de fonctionner en continu, de fonctionner de manière optimale et de croître avec leurs besoins commerciaux. Vertiv relève les défis les plus importants auxquels sont confrontés les centres de données, les réseaux de communication et les installations commerciales et industrielles d’aujourd’hui à l’aide d’un portefeuille de solutions et de services d’alimentation électrique, de refroidissement et d’infrastructure informatique, et ce, de l’infonuagique à la périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège social est situé à Westerville, en Ohio, aux États-Unis, exerce ses activités dans plus de 130 pays. Pour plus d’informations et pour les dernières nouvelles et le contenu de Vertiv, visitez Vertiv.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de l’article 27 de la Securities Act et de l’article 21E de la Securities Exchange Act. Ces énoncés ne sont qu’une prédiction. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des énoncés prospectifs énoncés dans les présentes. Les lecteurs sont référés aux dépôts de Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K et tout rapport trimestriel subséquent sur le formulaire 10-Q pour une discussion sur ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque importants concernant Vertiv et ses opérations. Vertiv n’a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, et décline expressément toute obligation de le faire.
Personne-ressource
Brianna Rabe - Ruder Finn
E brianna.rabe@ruderfinn.com