The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Challenge

When Secant Technologies, of Kalamazoo, MI, decided to build its own colocation and cloud hosting data center, it wanted a facility that would last 15 to 20 years.

“We set goals for reliability, goals for power efficiency, goals for flexibility and expandability, and we realized as soon as we take over the stewardship of somebody’s data there really is no excuse for that being down,” said Alex Ellingsen, Chief Technology Officer for Secant Technologies.

Strategy

Secant Technologies designed its data center for the highest possible efficiently, reliability, and capacity per rack. Its thermal management configuration, using Liebert DSE free-cooling systems, which allows it to achieve rack densities up to 36kW using perimeter cooling. For low-footprint power protection, it turned to Liebert NX 200kW UPS units operating with flywheel backup.

The Secant Technologies data center has six separate 10-gigabit fiber entrances from carriers and many of those are rings. Reach out to its two other data centers near Detroit, the company can pick up an additional 50 carriers for connectivity to the Cloud.

Download the Case Study
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación