The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Oxigen integrates Vertiv’s free cooling and energy-saving technology into its new high-performance data center

febrero 25, 2025

Background

Recently honored with a DCM (Data Center Market) Award in the Sustainability category, Oxigen has made sustainability a core value. In collaboration with Vertiv, it has implemented innovative free cooling technology, setting a new industry benchmark for responsible data center operations.

Results

  • Vertiv’s scalable solutions, provided via partners and directly by Vertiv, enabled Oxigen to efficiently meet its current capacity requirements while planning for future growth.
  • With additional orders placed for the PDU orders and PowerBar IMPb solutions, the expansions are structured into three phases: the first one is complete, the second is ongoing, and the third is projected to conclude by March 2025.
  • Oxigen and Vertiv will extend their collaboration, with plans to install up to 5 additional high-performance Vertiv™ Liebert® AFC chillers to support the data center’s anticipated growth.
Case Summary
Location:​

Spain

Critical Need:

Oxigen faced a critical challenge of finding a cooling solution that could keep pace with its rapid growth. It needed a system that was not only scalable and reliable but also highly energy efficient. With power demands set to surge as AI and new technologies accelerate, Oxigen sought a partner who could meet its high standards.

Vertiv Solution:
  • Vertiv™ Liebert® AFC chiller
  • Vertiv™ Powerbar iMPB systems
  • Vertiv™ Geist™ rPDUs
  • Vertiv™ Liebert® CRV row-based cooling units
  • Vertiv™ Critical Insight

DOWNLOAD THE CASE STUDY

Artículos relacionados

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación