The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Vertiv™ SmartMod™ Solution Enables Government Department to Scale Up New Edge Site Within Two Months

4/11/21

Background:

Brexit has resulted in an increase in red tape for many government departments, especially when it comes to border controls, leading to a demand for additional compute power to enable the processing of sensitive data at new office locations. That’s why one of the UK’s largest public sector organisations came to Vertiv in early 2021 with a requirement to rapidly scale up data processing capacity at its Kent border site, calling for a new edge computing facility.

Results:

  • Secure data centre infrastructure that was operational in just two months
  • Energy efficient, sustainable operations at the network edge
  • High reliability for peace of mind
  • Simplified service and support and rapid issue resolution when needed
  • A plug and play, modular data centre that offers flexibility should the customer have a change in computing requirements in the future

 

Case Summary
Location:

Kent, United Kingdom

Critical Need:

The customer needed available compute capacity within an exceptionally short time frame to meet new, Brexit-related obligations. However, due to lack of space, the customer’s facility required a prefabricated, plug-and-play data centre.

Vertiv Solution:
    Vertiv™ SmartMod™ prefabricated modular data centre including:
  • Vertiv™ VR Racks
  • Vertiv™ Liebert® CRV in-row coolers
  • Vertiv™ Liebert® APM modular UPS system
  • Fire suppression system
  • Service and maintenance
DOWNLOAD THE CASE STUDY
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación