The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Felix Telecom Strengthens Security by Upgrading Network Infrastructure in Romania

11/7/24

Background:  

When a pivotal organization in the Romanian public sector contacted Felix Telecom to upgrade its communications and surveillance equipment, they chose Vertiv to help accomplish this goal.   

The two partners upgraded the organization’s telecommunication network with new power technology and supporting infrastructure, including AC-powered data and security equipment and DC-powered radio equipment.   

Results:

  • Installed the Vertiv™ NetSure™ Inverter System at 300 sites over six months
  • Gained a minimum of four hours of battery backup, with 500W of AC load and 3 kW of DC load
  • Implemented a space-saving solution that can easily be extended in the future
  • Created a repeatable concept that will now be used in other countries
Case Summary
​Location:​

Bucharest, Romania

Critical Need:

As security operations require continual equipment availability, the organization sought to deploy a power distribution solution that would provide battery backup capabilities when local utilities experienced unplanned downtime. Additionally, the organization sought to rapidly deploy a converged network while also minimizing costs. 

Vertiv Solution:

Vertiv™ NetSure™ Inverter System

DOWNLOAD THE CASE STUDY

385x872-Felix CS image.jpg

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación