The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Sus Cinco Sentidos en el Borde de la Red: Cómo los Sensores Pueden Convertirse en Sus Ojos y Oídos

Matt "Griff" Keller •

En los entornos actuales en el borde de la red, puede resultar difícil tener un cuadro claro de lo que sucede en un momento específico. Existen muchos sitios en varias ubicaciones —algunas veces remotas—; posiblemente no haya visitado todas y tenga poca visibilidad de los equipos y el entorno en que se ubican.

Para complicar aún más las cosas, muchos sitios en el borde de la red son sitios oscuros, sin personal de TI y sin visibilidad del equipo, a menos que ocurra un problema. Incluso para los sitios con personal, en nuestro entorno actual, puede que su compañía no permita visitas inesperadas de técnicos en el sitio debido a las directrices de distanciamiento social.

Usted necesita tener visibilidad de estos entornos y sensores que ofrezcan información de lo que sucede en todo momento. En esta entrada de blog, analizaremos cómo los sensores adecuados pueden actuar conjuntamente como sus cinco sentidos para recibir alertas en caso de condiciones peligrosas:

La red de sensores inalámbricos de Vertiv fue nombrada finalista en los premios Consulting Specifying Engineer Product of the Year Awards. La votación continuará abierta hasta el 18 de septiembre de 2020.
La vista

Muchos sensores le permiten visualizar lo que sucede en sus sitios, incluso cuando usted no está presente. Para comenzar, las cámaras integradas ofrecen una visión clara de sus espacios y contexto para cualquier alarma que podría apagarse. De manera similar, los sensores de luz ofrecen una amplia gama de condiciones de iluminación en el espacio. Pueden mostrar si una persona abrió una puerta o ingresó y encendió una luz.

Un sensor de control de acceso puede ofrecer una mayor certeza a la hora de comprender quién accede a su espacio. Los sensores de detección de movimiento también permiten monitorear la actividad en su sitio y contribuyen a mantener la seguridad.

Incluso cuando usted esté en el sitio, podría no estar al tanto de fugas de agua, por lo que la detección de fugas es muy importante para todos los tipos de centros de datos. En el borde de la red, sin sensores de detección de fugas, las fugas no detectadas suelen ser catastróficas para el sitio. Los sensores pueden ayudarle a identificar las fugas tan pronto como aparezcan y adoptar de forma remota las medidas necesarias para limitar los daños y enviar equipos de reparación rápidamente.

El tacto

La temperatura puede ser un problema importante en el borde de la red. Como se mencionó anteriormente, los sitios en el borde de la red suelen no tener personal y al mismo tiempo, algunos sitios cuentan con un gerenciamiento térmico exclusivo instalado. No debería de sorprender que los sensores de temperatura sean los sensores más comunes.

Su equipo es sensible a los cambios de temperatura y un aumento de tan solo unos pocos grados puede tener un efecto significativo en el rendimiento de sus sistemas de TI. Es fundamental contar con una lectura constante de la temperatura en sus sitios, especialmente cuando usted no se encuentre allí para saber qué tan frío o caliente está. Un sensor de flujo de aire, en combinación con sensores de temperatura, puede ayudarle a determinar si un sistema de enfriamiento con un mal funcionamiento es la causa de un aumento en la temperatura o si algo más está generando el calor adicional.

Según la ubicación de su sitio, la humedad o la falta de esta pueden causar estragos en su equipo de TI. Una humedad excesiva puede ocasionar condensación y si está demasiado seco, la electricidad estática puede convertirse en un problema. Por lo tanto, un sensor de humedad puede jugar un papel importante a la hora de mantener su sitio en los niveles óptimos. Los sensores de temperatura y humedad suelen ofrecerse juntos, para una visualización más holística de su sitio.

El oído

Cuando usted está en un sitio, podrá escuchar inmediatamente una alarma activa o un ventilador funcionando demasiado rápido. Con un sensor de sonido, puede tener oídos en sus sitios cuando usted no está presente. Estos sensores permiten un punto de referencia para la sala e indicarán si el ruido aumenta. Usted recibirá alertas cuando se active una alarma o cuando un equipo ruidoso se apague.

El gusto

“Donde hay humo, hay fuego” y cualquier humo en su sitio puede ser señal de un problema mayor, desde un equipo con un mal funcionamiento hasta un incendio. Al igual que los hogares necesitan detectores de humo, los sitios en el borde de la red también deberían contar con estos. Puede que usted no pueda oler el humo, pero el sensor le alertará sobre el problema potencial para que pueda actuar rápidamente.

Los sensores, por sí solos, son herramientas muy importantes. Pero, al igual que nuestros cinco sentidos, los sensores funcionan mejor juntos. Usted obtiene datos e información más inteligentes cuando los sensores vienen juntos en un paquete integral. Por ejemplo, un sensor de temperatura y un sensor de flujo de aire podrían permitirle conocer si una puerta está abierta o su unidad de gerenciamiento térmico en la sala no está funcionando cómo debería.

Un socio como Vertiv puede ayudarle a determinar cuáles sensores son adecuados para sus sitios en el borde de la red y cómo implementarlos. Los sensores son parte de un ecosistema de monitoreo remoto más grande, para que pueda tener control y tranquilidad.

Para conocer más sobre el poder de los sensores, vea nuestro seminario web, El Valor de los Sensores en el Borde de la Red.

Artículos relacionados

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general

Idioma y ubicación