A medida que la inteligencia artificial (IA) impulsa la demanda de energía, Vertiv está diseñando soluciones que reducen las emisiones, promueven la independencia de la red y replantean lo que puede ser un centro de datos.
Las densidades de rack de los centros de datos están aumentando más de 100 kilovatios (kW), y el consumo energético del sector, actualmente del 1,5 %, se duplicará para 2030. Como destacó Martin Olsen, vicepresidente de estrategia global de productos de Vertiv, en un panel de debate “Powering the AI Revolution” en NVIDIA GTC 2025: “Históricamente, la distribución eléctrica, la refrigeración y el soporte estructural se han diseñado en torno a aumentos incrementales predecibles en la densidad de computación. Ahora, con cargas de trabajo aceleradas, eso solo impulsa esta densidad de computación a un ritmo sin precedentes”. Este cambio no es solo técnico, es existencial. La energía es tanto combustible como punto de fricción para la AI. La infraestructura debe mantenerse o quedarse atrás.
Vertiv considera la energía no como una restricción, sino como una oportunidad para liderar. Normativas como el Pacto de Centros de Datos Climáticos Neutros de la UE y la Ley de Energía Limpia de EE. UU. están estableciendo la base. Pero el cumplimiento no es el objetivo principal. Vertiv cree que la responsabilidad medioambiental debe integrarse desde la base. Por eso el tema del Día de la Tierra 2025 Nuestro poder, nuestro planeta resuena. El llamamiento a la triple capacidad de energía renovable para 2030 se alinea con la propia trayectoria de la empresa: diseñar una infraestructura que impulse el progreso y reduzca el impacto. Desde redes más inteligentes hasta construcciones eficientes, Vertiv está diseñando centros de datos que hacen más con menos.
Creación de infraestructuras ecológicas preparadas para la IA
Basándose en el plan One Vertiv One World, el marco de la empresa para abordar los desafíos ambientales de frente, Vertiv está desarrollando soluciones que abordan directamente la paradoja energética a la que se enfrentan los centros de datos modernos: cómo respaldar el crecimiento exponencial de la IA a la vez que reducen el impacto ambiental. La clave está en tratar la energía no solo como un coste, sino como un activo estratégico que se puede optimizar a través de la generación, el almacenamiento y el consumo.
Transformación del suministro de energía
La carrera hacia centros de datos energéticamente eficientes comienza con la reinvención de la infraestructura energética, pasando de los combustibles fósiles a fuentes alternativas. Las restricciones de red y las normativas sobre emisiones ya no significan sacrificar la fiabilidad. Vertiv está acelerando este cambio con innovaciones tangibles que sustituyen a los sistemas dependientes de diésel.
Vertiv está poniendo en práctica su estrategia con despliegues reales. En colaboración con Ballard Power Systems, la empresa desarrolló el módulo de alimentación Vertiv™ H2, un sistema de pilas de combustible de hidrógeno que proporciona 3000 kW de energía de respaldo sin emisiones in situ. Ya está respaldando centros de datos en regiones con limitaciones de red, reduciendo las emisiones de alcance 1 mientras mantiene el tiempo de actividad.
Pioneras soluciones de microrredes siempre activas
El futuro de la energía va más allá del backup: siempre está activo y optimizado. Por eso Vertiv lidera soluciones de microrredes que integran recursos de energía distribuida (DER), sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) (consulte la Figura 1) y monitorización inteligente en un sistema cohesivo.

Figura 1. Vertiv™ Dynaflex BESS, una parte clave de los sistemas de microrredes, almacena energía para su uso posterior, reduciendo los arranques de los generadores.
En los centros de experiencia del cliente (CEC) de Vertiv en EE. UU. y Europa, los operadores ven de primera mano cómo estos sistemas mantienen la fiabilidad a la vez que reducen la dependencia de la red, con equipos reales que soportan cargas de trabajo de IA reales durante las pruebas de estrés.
Promover la eficiencia de carbono
La eficiencia energética no se detiene en la sala de servidores. Vertiv™ TimberMod™ representa un replanteamiento fundamental de los materiales de construcción, utilizando madera diseñada para reducir el carbono incorporado en un 60 % en comparación con las construcciones de acero tradicionales. Cuando se implementan a escala, estas innovaciones se combinan: edificios más eficientes que albergan equipos más eficientes, todos supervisados y optimizados a través de sistemas diseñados para la circularidad desde el principio.
Reducción de la huella de energía y carbono con energía solar
Vertiv se esfuerza por actualizar las instalaciones y los procesos para reducir el consumo de energía, la producción de carbono y el desperdicio de material. En las instalaciones de Nove Mesto en Eslovaquia, la empresa instaló un conjunto de paneles solares con un pico de 516,56 kilovatios (kWp) que cubre más de 2200 metros cuadrados (m2). Se espera que esta instalación proporcione los siguientes resultados:

El almacenamiento de baterías en el campus de Nove Mesto almacena el excedente de energía producida durante los picos de generación solar y la libera cuando es necesario. La instalación fotovoltaica (consulte la Figura 2) está conectada a la red eléctrica para gestionar el exceso de producción de energía.

Figura 2. Vista aérea de la instalación de la pv en la oficina de Vertiv Nove Mesto en Eslovaquia. Este sistema reduce la dependencia de la alimentación de red en todas las instalaciones globales de la empresa. La matriz demuestra cómo los espacios industriales pueden aprovechar eficazmente la energía alternativa.
Qué es lo siguiente: Un Vertiv, un mundo: Informe corporativo sobre Responsabilidad
La revolución de la IA presenta un desafío sin precedentes: el avance de las capacidades informáticas al tiempo que se respetan los recursos medioambientales. Lograr esto requiere incorporar eficiencia energética en todo el diseño de la infraestructura digital crítica. “Un Vertiv, un mundo: “Informe de negocio responsable” refleja cómo se ponen en práctica estas estrategias. También refleja cómo Vertiv vive su compromiso con la responsabilidad medioambiental, a través de las opciones que toma, la forma en que opera, las soluciones que construye y los partners con los que trabaja.
¿Listo para transformar el uso de energía de tu centro de datos? Ponte en contacto con un experto de Vertiv hoy mismo.