Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy hibrit DC güç sistemi, şebekeye bağlı, zayıf şebekeli ve şebekeden bağımsız ortamlarda güvenilir ve alternatif enerjiye hazır bir performans sunuyor.
İstanbul, Türkiye [ 5 Ocak 2026] - Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv (NYSE: VRT), yeni DC güç sistemi Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy'yi tanıttı. Telekom ve edge operatörlerinin ağ güvenilirliğini artırmak, enerji dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve yenilenebilir ile hibrit enerji kaynaklarına daha kolay uyum sağlamak için tasarlanan çözüm, sektörün artan dijital ihtiyaçlarına yanıt veriyor.
PowerDirect 7100 Energy, şehir merkezindeki güçlü şebekelerden uzak bölgelere ya da tamamen şebekeden bağımsız noktalara kadar geniş bir çalışma yelpazesinde yüksek verimlilik sunuyor. Akıllı kontrol yetenekleriyle ölçeklenebilir güç sağlayan sistem, operatörlere hem mevcut altyapılarını güçlendirme hem de geleceğin alternatif enerji modellerine sorunsuz bir şekilde geçiş yapma esnekliği kazandırıyor.
Vertiv PowerDirect 7100 Energy, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde kullanıma sunuldu. Sistem, 48 V DC güçte 52 kW’a kadar ölçeklenebilir kapasite sağlayarak yüzde 98’e varan verimlilik sunuyor. Vertiv’in dördüncü nesil hibrit mimarisi üzerine inşa edilen çözüm; şebeke, jeneratör ve güneş, rüzgâr veya yakıt hücresi gibi alternatif enerji kaynaklarını kesintisiz şekilde entegre ederek şebeke güvenilirliğinin düşük olduğu noktalarda bile kesintisiz güç sağlıyor.
Sistemin merkezinde Vertiv™ güneş konvertörleri ve Vertiv™ modüler doğrultucular yer alıyor. Bu bileşenler, Vertiv™ NetSure™ Kontrol Ünitesi (NCU) tarafından yönetiliyor. Bu sayede gelişmiş yük yönetimi, uzaktan izleme ve enerji planlama yetenekleri sağlanarak, performans en üst seviyeye çıkarılıyor ve ekipman ömrü uzatılıyor.
Vertiv Global Hibrit Çözümler Direktörü Dave Wilson, “5G ve edge gibi iletişim teknolojileri hızla gelişmesi, enerji verimliliği ve esneklik beklentisini artırıyor. Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy, operatörlere her türlü şebeke koşuluna uyum sağlayabilen tek ve akıllı bir platform sunuyor. Böylece hem güvenilir güç sağlanıyor hem de daha temiz ve verimli enerji çözümlerine geçişi kolaylaştırıyor.”
Zorlu çevre koşullarına ve kısıtlı alana sahip ortamlar için tasarlanan Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy, telekom ve edge veri raflarına uygun olarak 500 A, 750 A ve 1000 A konfigürasyon seçenekleriyle sunuluyor. Ön erişimli tasarımı, kurulum ve bakım süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırırken –40 °C ile +65 °C arasındaki geniş çalışma sıcaklığı toleransı sayesinde uzak ve dış mekan kurulumlarında dahi güvenilir performans sağlıyor.
Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy, Vertiv’in kapsamlı güç mimarisinin önemli bir parçası olan Vertiv™ NetSure™ DC güç çözümleri ve hibrit enerji sistemlerinden oluşan küresel portföyünü daha da güçlendiriyor. Bu çözüm, Vertiv’in ısıl yönetim, BT yönetimi ve yaşam döngüsü hizmetleriyle birlikte sunulduğunda enerji verimliliği yüksek, güvenilir ve geleceğe hazır dijital altyapılar için sağlam bir temel oluşturuyor.
Vertiv PowerDirect 7100 Energy hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Vertiv Hakkında
Vertiv (NYSE: VRT) müşterilerinin hayati uygulamalarının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını, iş gereksinimleriyle birlikte büyümesini sağlamak için donanım, yazılım, analitik ve devam eden hizmetleri bir araya getiriyor. Vertiv, buluttan ağın ucuna kadar uzanan bir güç, soğutma ve BT altyapısı çözümleri ve hizmetleri portföyüyle günümüzün veri merkezlerinin, iletişim ağlarının ve ticari ve endüstriyel tesislerinin karşılaştığı en önemli zorlukları çözüyor. Genel merkezi ABD’de Ohio Westerville’de bulunan Vertiv, 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Daha fazla bilgi ve Vertiv’den en son haberler ve içerik için Vertiv.com’u ziyaret edebilirsiniz.
İleriye Dönük İfadeler
Bu metin, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Yasası’nın 27. Bölümü ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu ifadeler sadece bir tahmindir. Fiili olaylar veya sonuçlar, burada belirtilen ileriye dönük beyanlardakilerden önemli ölçüde farklı olabilir. Okuyucular, bunların ve vertiv ve operasyonlarıyla ilgili en son Yıllık Rapfor ve Form 10-Q ile ilgili müteakip Üç Aylık Raporlar dahil olmak üzere Vertiv7in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı dosyalara yönlendirilir, Vertiv’in yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle ileriye dönük beyanlarını güncelleme veya değiştirme yükümlülüğü yoktur ve bunlara yönelik herhangi bir yükümlülüğü açıkça reddeder.
BASIN İLETİŞİM
Aylin Karakoç | PİAR İletişim