Vertiv™ PowerUPS 6000 Endüstriyel kesintisiz güç kaynağı (UPS), zorlayıcı endüstriyel ortamlarda kritik operasyonlar için güvenilir ve istikrarlı güç koruması sağlıyor.
İstanbul, Türkiye [March 26, 2026] - Dijital altyapının global lideri Vertiv, ticari ve endüstriyel pazar için tasarladığı güvenilir ve istikrarlı güç koruması sağlayan Vertiv™ PowerUPS 6000 endüstriyel kesintisiz güç kaynağı (UPS)’i sundu. Yeni güç kaynağı imalat, ulaşım, yağ ve gaz, farmasötik, gıda ve meşrubat, ambalaj ve demir endüstrileri içerisindeki operasyonlara destek sağlıyor.
Modüler güç dönüştürücüleri başkan yardımcısı Greg Funk: “Endüstriyel sektörde bulunan geleneksel UPS sistemleri elektrik kesintileri, yüksek sıcaklık ve hava yoluyla ulaşan unsurlarla karşılaşabiliyor.” Dedi. “Vertiv PowerUps 6000 Industrial özellikle endüstri 4.0 teknolojisi için tasarlanmıştır; fabrika zeminlerinde, rafinerilerde ve üretim hatlarında güç dalgalanmalarına ve zorlu koşullara yol açabilen zorlu ortamlarda güvenilir ve sürekli performans sunar.” Diye ekledi.

Vertiv PowerUPS 6000 Industrial IP42 rating’ine sahiptir; tozlu, nemli ve 50°C (122 °F)e kadar sıcaklıklara ulaşan ortamlara karşı dayanıklıdır. PLC ve SCADA sistemleri, endüstriyel ağ araçları, imalat hattı otomasyonu vb. kritik endüstriyel kontrol sistemlerini korur. Böylece istikrarlı güç erişimine ihtiyacı olabilecek araçlar için operasyonel devamlılığı sağlamaya destek sağlar.
UPS dar alanlarda kurulumu kolaylaştırmak için kompakt kabin mimarisi içerir. Ayrıca UPS yalnızca ön taraftan erişimle kurulum ve çalıştırmayı destekleyerek devreye alma, bakım ve servisi basitleştirir. Enerji verimliliği ve operasyonel güvenilirlik için tasarlanan Vertiv PowerUPS 6000 Endüstriyel UPS, çift dönüşümlü modda %96'ya ve ECO modunda %99'a varan verimlilik sağlar ve çeşitli çalışma süresi gereksinimlerini karşılamak için valf kontrollü kurşun asit (VRLA), nikel-kadmiyum (Ni-Cd) ve lityum iyon (Li-ion) pil kabinleriyle uyumludur. Sistem (-40%’tan +25%’e) endüstriyel voltaj seviyesini kontrol altında tutar, aynı zamanda güç akımında düşük seviyede harmonik bozulma sunar ve yukarı akış altyapılarında aksilikleri azaltır. Paralel hizmetleri kapasite genişletme ve yedeklemeyi destekler, koruyucu kaplamalı PCBA’lar ise toz, nem ve hasara karşı dirençli olarak üretilmiştir. EN 50121 ve EN 50171 Avrupa standartlarına uyumlu sistem kritik düzeyde endüstriyel süreçler için tasarlanmıştır.
Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, Vertiv’in uçtan uca güç ve termal yönetim çözümlerini, Vertiv’in AI ve iş akış portfolyosunu görüntülemek için vertiv.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Vertiv Hakkında
Vertiv (NYSE: VRT) müşterilerinin hayati uygulamalarının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını, iş gereksinimleriyle birlikte büyümesini sağlamak için donanım, yazılım, analitik ve devam eden hizmetleri bir araya getiriyor. Vertiv, buluttan ağın ucuna kadar uzanan bir güç, soğutma ve BT altyapısı çözümleri ve hizmetleri portföyüyle günümüzün veri merkezlerinin, iletişim ağlarının ve ticari ve endüstriyel tesislerinin karşılaştığı en önemli zorlukları çözüyor. Genel merkezi ABD’de Ohio Westerville’de bulunan Vertiv, 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Daha fazla bilgi ve Vertiv’den en son haberler ve içerik için Vertiv.com’u ziyaret edebilirsiniz.
İleriye Dönük İfadeler
Bu metin, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Yasası’nın 27. Bölümü ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu ifadeler sadece bir tahmindir. Fiili olaylar veya sonuçlar, burada belirtilen ileriye dönük beyanlardakilerden önemli ölçüde farklı olabilir. Okuyucular, bunların ve vertiv ve operasyonlarıyla ilgili en son Yıllık Rapfor ve Form 10-Q ile ilgili müteakip Üç Aylık Raporlar dahil olmak üzere Vertiv7in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı dosyalara yönlendirilir, Vertiv’in yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle ileriye dönük beyanlarını güncelleme veya değiştirme yükümlülüğü yoktur ve bunlara yönelik herhangi bir yükümlülüğü açıkça reddeder.
BASIN İLETİŞİM
Selin Oran | PİAR İletişim
E selin.oran@piariletisim.com