The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv, HPC Veri Merkezlerinde Hızlı ve Uygun Maliyetli Kurulum Sağlayan, Yüksek Enerji Depolama Kapasitesine Sahip Kullanıma Hazır Lityum Akü Kabinlerini Tanıttı

21.10.24

Vertiv™ EnergyCore akü kabinleri, dahili entegre aksesuarlarıyla yer tasarrufu sağlarken Vertiv™’in büyük ve orta ölçekli UPS sistemleriyle mükemmel bir uyum sağlıyor.

İstanbul, Türkiye [21 Ekim 2024] - Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, veri merkezi tesislerinin işlem gücü ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek yoğunluklu bilişimi destekleyen sistemlere olan talebi de hızla artıyor. Bu ihtiyaca yanıt olarak, kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, bugün Vertiv™ EnergyCore akü kabinlerini tanıttı. LFP (Lityum-Demir-Fosfat) akü modülleri ve Vertiv'in dahili güç yönetim sistemiyle fabrikada monte edilen Vertiv EnergyCore akü kabinleri, dünya genelinde kullanıma sunuldu. Bu kabinler, kısa bir süre önce tanıtılan Vertiv™ Trinergy™ dahil olmak üzere, eski üç fazlı Vertiv™ kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemleriyle uyumlu olarak çalışmak üzere tasarlandı. 

Vertiv EnergyCore kabinleri, her biri kompakt ve 600 mm genişliğinde olup kabin başına 263 kW için beş dakikalık kullanım ömrü sunacak şekilde optimize edildi; ayrıca, geniş bir sıcaklık aralığında çalışarak yüksek yoğunluklu ortamlara mükemmel bir uyum sağlıyor. Lityum aküler, VRLA alternatiflerine göre daha kompakt ve hafif olup çoğu uygulamada daha az akü kabini kullanılmasını mümkün kılıyor. Dahili çift delikli klemens sayesinde iletim kutusuna ihtiyaç duyulmuyor ve kabinlerin saha montajında harici kontrol kablosu gerektirmemesi, kurulum süresi ve maliyetini geleneksel montaja göre azaltıyor. Kullanıcı dostu Vertiv dokunmatik HMI ekranıyla donatılan kabinler, kurulu aküler, işletim sistemi ve kabin üzerinde izleme ve kontrol imkanı sunuyor. 

Vertiv EnergyCore aküleriyle çalışan entegre akü yönetim sistemi, harici güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulumu kolaylaştırıyor. Bu sistem, ömür boyu dahili veri depolama imkanı sunarak akünün şarj-deşarj döngüleri ve servis işlemlerini takip ediyor, böylece garanti desteği ve tahmine dayalı analizler için kullanılabilecek doğru sağlık durumu raporları sağlıyor. Ayrıca, uzaktan akü izleme Vertiv™ Alber™ Battery Xplorer Enterprise ile yapılabiliyor. 

Vertiv Enerji Depolama Başkan Yardımcısı Milind Paranjape, "Yapay zeka ve diğer yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarının hızla yayılması, daha küçük alanlarda daha yüksek güç sağlama ihtiyacını beraberinde getiriyor. Vertiv EnergyCore akü kabinlerimizle, müşterilerimizin ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu tam çözümü sunuyoruz: güvenli ve optimal çalışabilen, kompakt ve yüksek güçlü enerji depolama sistemleri. Özetle, bu akü kabinlerini, yüksek yoğunluklu bilgi işlem ortamlarının hayati ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarladık" dedi. 

Vertiv™ Trinergy™'nin modüler tasarımı, her bir UPS çekirdeğinin dağıtılmış bir mimaride özel Vertiv™ EnergyCore akü kabinleriyle eşleştirilmesine olanak tanıyarak kritik uygulamalar için kesintisiz hizmet sunuyor. Vertiv EnergyCore’un yüksek güç yoğunluğu sayesinde, 500kW Trinergy™ UPS çekirdeğini desteklemek için çoğu tedarikçinin gerektirdiği üç kabin yerine yalnızca iki lityum iyon akü kabini yeterli oluyor. 

UL 1973 listesine kayıtlı olan Vertiv EnergyCore'un, akü enerji depolama sistemlerinde termal kaçak riskine karşı koruma sağladığı UL 9540A standardına uygun olarak test edildi. NFPA 855 ESS kurulum standartlarına göre, bu uyumluluk sayesinde yetkili merciler raflar arasında üç fit (92 cm) mesafe gereksinimini kaldırabiliyorlar. Bu da alan tasarrufu sağlayarak kurulum sürecini hızlandırıyor. 

Daha fazla bilgi için Vertiv.com adresini ziyaret edin.

Vertiv Hakkında

Vertiv (NYSE: VRT) müşterilerinin hayati uygulamalarının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını, iş gereksinimleriyle birlikte büyümesini sağlamak için donanım, yazılım, analitik ve devam eden hizmetleri bir araya getiriyor. Vertiv, buluttan ağın ucuna kadar uzanan bir güç, soğutma ve BT altyapısı çözümleri ve hizmetleri portföyüyle günümüzün veri merkezlerinin, iletişim ağlarının ve ticari ve endüstriyel tesislerinin karşılaştığı en önemli zorlukları çözüyor. Genel merkezi ABD’de Ohio Westerville’de bulunan Vertiv, 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Daha fazla bilgi ve Vertiv’den en son haberler ve içerik için Vertiv.com’u ziyaret edebilirsiniz. 

İleriye Dönük İfadeler

Bu metin, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Yasası’nın 27. Bölümü ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu ifadeler sadece bir tahmindir. Fiili olaylar veya sonuçlar, burada belirtilen ileriye dönük beyanlardakilerden önemli ölçüde farklı olabilir.  Okuyucular, bunların ve vertiv ve operasyonlarıyla ilgili en son Yıllık Rapfor ve Form 10-Q ile ilgili müteakip Üç Aylık Raporlar dahil olmak üzere Vertiv7in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı dosyalara yönlendirilir, Vertiv’in yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle ileriye dönük beyanlarını güncelleme veya değiştirme yükümlülüğü yoktur ve bunlara yönelik herhangi bir yükümlülüğü açıkça reddeder.   

BASIN İLETİŞİM 

Aylin Karakoç | PİAR İletişim

aylin.karakoc@piariletisim.com

İlgili Makaleler

Tasarım Image

Kampanya

Tasarım
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon