The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv Colocation Data Center Usage Report

23.8.17

More than a third of U.S. data center managers are using colocation for cloud services, a growing opportunity for colocation providers to meet customer needs and differentiate their services.

IT capacity is being deployed in many ways, with deployments becoming increasingly diverse and complex.Colocation providers must build and scale to support a variety of deployments.

Vertiv conducted an online survey of 226 U.S. enterprise data center managers regarding their use of colocation services and their future needs for services. Respondents indicated that future IT application deployments will become more diverse and complex and that they seek colocation providers that can quickly scale capacity when needed, provide edge connectivity and offer price transparency.

  • 65% of respondents said that their organizations are using colocation data centers or will use them over the next two years

  • 57% will increase their use of colocation in the next 12 months

  • 64% of colocation users have been using these services for less than five years

  • Improving capacity scalability is the number one reason customers move to colocation, followed by edge connectivity

View The Report

İlgili Makaleler

Visit the Colocation Exchange Image

Makaleler Konular

Visit the Colocation Exchange
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon