The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prolunga la durata delle apparecchiature UPS

La sostituzione preventiva può aiutare a garantire la disponibilità del tuo sistema critico.

Cosa devi sapere sui ventilatori e sui condensatori degli UPS.

Dato rapido: L’analisi dei dati sul campo consiglia di sostituire i ventilatori degli UPS dopo 5 anni di utilizzo.

I ventilatori sono componenti meccanici soggetti ad invecchiamento, usura e deterioramento. I ventilatori sono componenti meccanici soggetti ad invecchiamento, usura e deterioramento. Se questi ventilatori non funzionano correttamente, le temperature più elevate possono causare un rapido deterioramento di altri componenti. Ventilatori usurati possono portare a surriscaldamento e al trasferimento del carico al bypass, lasciando il sistema non protetto.

Dato rapido: L’analisi dei dati sul campo consiglia di sostituire i condensatori degli UPS dopo 6 anni di utilizzo.

I condensatori degli UPS immagazzinano e rilasciano energia elettrica e hanno un ruolo cruciale nel mantenere la qualità dell’alimentazione. Sono una parte integrante del sistema UPS, principalmente responsabili del filtraggio e dell’immagazzinamento dell’energia, che si degrada nel tempo. Un condensatore guasto può aumentare la sollecitazione dei condensatori rimanenti e ridurre le prestazioni dell'UPS. In alcuni casi, condensatori guasti possono causare danni ad altri componenti, potenzialmente causando tempi di inattività e costose riparazioni.

Scopri il servizio di sostituzione di condensatori e ventilatori UPS

Perché è importante sostituire i ventilatori e i condensatori dell'UPS?

Una sostituzione preventiva di questi componenti può aiutare a mitigare i potenziali rischi per il sistema.

La sostituzione di ventilatori e condensatori dell'UPS è considerata una best practice per garantire l'efficienza, l'affidabilità e la disponibilità del sistema critico.

La pianificazione accurata di queste attività di manutenzione protegge il sistema da condizioni ambientali in continua evoluzione e assicura che sia nella migliore condizione di funzionamento.

La sostituzione di ventilatori e condensatori UPS fa parte del portfolio completo di servizi di Vertiv. Sono progettati per garantire un funzionamento ottimale dell'UPS e prevenire l'invecchiamento di questi componenti

Pronto a prolungare la vita del tuo UPS? Compila il modulo per iniziare.

Nota: Si prega di prevedere un tempo minimo di 3 giorni lavorativi dalla data di invio del modulo alla data desiderata per l’appuntamento.

Non aspettare che si verifichi un guasto

Il nostro team è pronto ad assistervi in questa valutazione e a fornire altri dettagli commerciali di cui potreste aver bisogno per pianificare la sostituzione dei ventilatori e dei condensatori dell'UPS. Puoi richiedere una valutazione facendo click sul pulsante qui sotto e compilando il modulo.

Prenota una chiamata

Login dei partner

Lingua & Ubicazione