The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Webcast: Greater Thermal Protection and Efficiency for Small Business-Critical Spaces (on demand recording available)

novembre 03, 2015

Many IT professionals rely on computer rooms or small spaces for increasingly business-critical applications, such as branch office operations, telecom, cloud computing and medical diagnostics. Cooling infrastructures for these spaces must deliver high levels of protection, efficiency, capacity and flexibility. However, these demands are not being met by the building air conditioning systems or other precision cooling systems commonly used in these smaller environments.

On this Critical Advantage Webcast, Bob Spengler, Thermal Applications Manager for Small Systems,Vertiv, discusses how new technologies can resolve the challenges of cooling small critical spaces.

During this webcast, Bob will describe how the new Liebert PDX and Liebert PCW thermal management systems combine technologies not found in systems of similar capacity to provide the most dynamic thermal management solutions for small offices, medical diagnostic rooms and IT environments.

Bob will discuss the key challenges in managing small space thermal environments and important considerations for selecting cooling solutions. You'll also see how the new solutions can:

  • Offer higher reliability and protection than existing systems
  • Deliver higher energy efficiency and meet new government efficiency regulations
  • Scale cooling capacity to meet variable IT loads and growth
  • Provide visibility and better control over the thermal environment

Speaker:

  • Bob Spengler, thermal applications manager for small systems, Vertiv

This webcast was originally presented on November 3, 2015. 

View Webcast On-Demand
Login dei partner

Lingua & Ubicazione