The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Che si tratti di sovratensione, abbassamento di tensione, picco, transitorio, fluttuazione, interruzione o rumore, la "dirty power" (energia sporca) rappresenta un’anomalia nell'elettricità che alimenta il tuo impianto.

La dirty power può avere origine sia all'esterno che all'interno della tua struttura. Fonti come i fulmini, l'interruzione dell'energia elettrica, l'attivazione dei condensatori e i guasti sulla rete di distribuzione possono compromettere la qualità dell'alimentazione prima che questa arrivi al tuo impianto.

Inoltre, le fluttuazioni quotidiane provenienti da apparecchiature elettriche interne, come dispositivi che operano a cicli o vengono accesi e spenti frequentemente, possono causare rischi elettrici cumulativi ugualmente dannosi. Anche una piccola apparecchiatura può causare problemi a dispositivi sensibili che condividono la stessa linea. Più apparecchiature elettriche utilizza un’azienda, più transitori si accumulano.

Ecco alcuni comuni anomalie dell’alimentazione e come rilevarle:

Disturbi dell’alimentazione Definizione Cause Possibili sintomi informatici
Rumore in modalità normale (ampiezza da 0,5 a 25V) Segnali di basso livello, sovrapposti all'onda sinusoidale di potenza Computer, commutazione degli alimentatori, apparecchiature di modulazione della linea di alimentazione Errori di elaborazione, trasferimento dati errato, errori di terminale o stampante
Impulsi in modalità normale e trnasitori oscillanti
(ampiezza da 50V -6kV; durata da 5 a 2000 μsec)
Una variazione di tensione stretta e a salita rapida, seguita da un’oscillazione smorzata che si riduce al valore nominale in meno di un ciclo Accensione o spegnimento dei carichi, computer, commutazione di rete, fulmini Dati errati, errori di elaborazione, errori di stampante o terminale, danni all'hardware
Disturbi in modalità comune (ampiezza: millivolt - centinaia di volt) Impulsi e rumore EMI/RFI sovrapposti ai conduttori di alimentazione Radio, computer, contatti in arco, fulmini Trasferimento dati errato, errori di terminale o stampante, danni all'hardware I/O
Cali di tensione
(Durata: più di un ciclo)
Una condizione di bassa tensione su una o più fasi Guasti a terra, avvio di carichi di grandi dimensioni, bassa capacità del sistema elettrico, fulmini Crash del sistema, danni all'hardware
Armoniche
(Durata: meno di un ciclo)
Variazioni di tensione rapide, le armoniche si verificano ai multipli naturali dell'onda di alimentazione Accensione/spegnimento di carichi nelle vicinanze, reti di computer, utilities Corruzione dei dati, errori di elaborazione, trasferimenti dati errati, blocchi, danni hardware
Sovratensioni
(Durata: più di un ciclo)
Una condizione di alta tensione su una o più fasi Rapida riduzione del carico, interruzione dell'energia elettrica Danni all’hardware
Interruzione
(Durata: superiore a mezzo ciclo)
Una condizione di tensione zero Guasti verso terra guasti alle apparecchiature, incidenti, fulmini, atti naturali crash del sistema, danni all'hardware

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione