The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Pronto per il prossimo webinar di Vertiv e OMDIA sulle opportunità Edge?

Song Lu •

L’edge computing è per sua natura distribuito e può assumere la forma di molti data center. Il dialogo su questo argomento sta crescendo esponenzialmente e conversazioni credibili possono aiutare a scoprire nuove opportunità di offrire più valore ai propri clienti.

Da dove proviene la richiesta?

Secondo una ricerca condotta da Vertiv e IHS Markit Technology (OMDIA), ecco alcuni fattori alla base della richiesta di servizi di edge computing:

  1. Applicazioni sensibili alla latenza che offrono esperienze immersive: niente di meglio di un occasionale “cerchio che gira” per interrompere un accattivante flusso educativo della scuola dell’obbligo.
  1. Più dati elaborati in luoghi più vicini al luogo in cui vengono generati: per risparmiare sui costi derivanti dalla maggiore richiesta di larghezza di banda ed estendere ulteriormente i budget
  1. Applicazioni industriali con componenti in tempo reale: che richiederebbero un’ulteriore infrastruttura locale/di edge computing
  1. Smart city e sicurezza pubblica: i casi d’uso statali e locali che richiedono l’elaborazione di insiemi di dati di grandi dimensioni per riconoscere un volto o rilevare delle intenzioni tramite AI necessitano di risorse di edge computing locali
Tempistiche di implementazione per le opportunità

Le tempistiche di implementazione per le applicazioni edge dipendono dal budget e dalla tecnologia IT impiegati. Le prime implementazioni di IT, sorveglianza, gaming e smart city erano essenzialmente ampliamenti delle tecnologie esistenti. Le implementazioni successive per applicazioni come AR/VR o veicoli a guida autonoma richiederebbero innovazioni aggiuntive e/o investimenti più diffusi.

800x600-Edge=Applications.png


Ecco un grafico che mostra il tempo medio di implementazione stimato per alcune applicazioni edge

Il nostro consiglio? È meglio iniziare con una singola area geografica o un singolo cliente, ad esempio con una città di medie dimensioni o un’operazione mineraria, poiché per realizzare un ambiente edge completamente implementato può essere necessario affrontare un lungo percorso di investimenti.

Come preparare i clienti

Il modo in cui viene configurata l’infrastruttura e vengono preparati i clienti può avere un impatto sostanziale sui loro budget e i loro risultati IT. Ecco alcune difficoltà che i tuoi clienti possono dover affrontare e alcune potenziali soluzioni.

1. Personale limitato

Ai clienti viene chiesto di gestire più sedi con meno risorse, e ciò può dare luogo a rischi per la sicurezza. Nel 2020, il costo medio di una violazione dei dati supererà i 150 milioni di dollari[1], con gravi danni per la redditività. Questo problema è ora amplificato nell’ambiente attuale. Ecco alcune possibili soluzioni che possono aiutare a risolvere i problemi di personale in modo efficiente e sicuro:

  • Prodotti in rete con funzionalità di monitoraggio remoto o networking
  • Software gestionale per le sedi
  • Accesso e controllo remoto
  • Sensori ambientali
  • Pacchetti di servizio per facilitare la manutenzione dei prodotti

2. Tecnologie obsolete

I professionisti IT che lavorano con infrastrutture di rete e data center esistenti spesso devono confrontarsi con tecnologie obsolete e ciò può aumentare il rischio di violazioni della sicurezza. Ecco un paio di suggerimenti utili per risolvere questo problema:

  • Cerca produttori che offrono programmi in grado di semplificare il processo di aggiornamento e ampliare il budget IT del cliente, come ad esempio i programmi di permuta di Vertiv per UPS e dispositivi di accesso remoto
  • I programmi governativi sono disponibili nei settori federali e dell’istruzione: assicurati di collaborare con un produttore che abbia familiarità con questi programmi per fornire i migliori consigli ai clienti

3. Accesso alle strutture

In alcune applicazioni, i clienti avranno più membri del personale che entrano ed escono nelle proprie sedi edge e accedono agli stessi rack; ciò può avere implicazioni significative sulla sicurezza e sulla continuità aziendale. Ecco come puoi fornire il tuo aiuto:

  • Trova un armadio ben costruito che possa essere chiuso in modo sicuro e, come ulteriore sistema di protezione, cerca rack che possono essere chiusi a chiave individualmente
  • Il monitoraggio degli accessori, ad esempio dei sensori di posizione delle porte, può garantire un maggiore controllo ai manager IT
  • Installa telecamere di sicurezza per monitorare l’accesso alla sede
What’s Their Edge?

Che si tratti di un’agenzia governativa alla ricerca di una guida per progetti di smart city o di un produttore di veicoli elettrici che desidera ottimizzare le operazioni quotidiane, siamo qui per collaborare con i nostri partner di canale per diventare il consulente di fiducia per qualsiasi aspetto riguardante l’Edge.

Per ulteriori dettagli sulle soluzioni contenute in questo articolo, contatta il nostro team di canale. Ci auguriamo che tu possa unirti a noi per il prossimo webinar con OMDIA del 25 giugno, intitolato Come prepararsi per il mercato dei data center dopo la recessione: elementi fondamentali da tenere in considerazione. Fai click qui per registrarti!

[1] https://www.cybintsolutions.com/cyber-security-facts-stats/

Login dei partner

Lingua & Ubicazione