Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Nessun software di monitoraggio dei data center è un’isola. L’ecosistema necessario per una vera resilienza.

Michael O’Keeffe •

Quando manchi di preparazione, ti prepari a fallire. Questa massima per la vita e per il business, attribuita a Benjamin Franklin, è importante oggi più che mai, in particolare per i responsabili dei data center che stanno valutando soluzioni di monitoraggio da remoto per le proprie infrastrutture.

Mentre le aziende escono con cautela dal lockdown causato dalla pandemia globale, molti manager stanno rivedendo le operazioni dei propri data center e pensando a come affrontare un possibile secondo blocco.

Ci sno molti “se” da considerare. Tuttavia, una cosa è chiara: la capacità di un'azienda di gestire da remoto i propri data center - con un accesso altamente sicuro ai dispositivi IT - e di ottenere dati analitici per le infrastrutture critiche senza recarsi in loco è essenziale, non è più solo una comodità.

Quasi tutti i 250 operatori di data center che hanno risposto a un sondaggio dell'Uptime Institute hanno dichiarato di voler fare un maggiore uso delle tecnologie per la gestione da remoto come conseguenza della loro esperienza durante la pandemia. Tre quarti degli intervistati ha dichiarato di voler utilizzare l’automazione.

Vertiv ha sviluppato un ecosistema di hardware, software e servizi in grado di garantire che le infrastrutture critiche e i dispositivi IT siano sempre accessibili da qualsiasi luogo.

Durante il lockdown i nostri clienti, che hanno utilizzato l'accesso remoto sicuro ai loro dispositivi IT e il monitoraggio in tempo reale tramite browser web, ci hanno riferito che l'utilizzo di questa soluzione li ha aiutati a risparmiare denaro e tempo e a mantenere i loro dipendenti al sicuro. Ora è il momento di preparare i vostri data center a una possibile seconda ondata di restrizioni operative e di raccogliere i frutti della riduzione del rischio di costose interruzioni dei data center.

I nostri software e servizi di monitoraggio per data center, tra cui Vertiv Power Assist1, Vertiv Environet Alert2 e Vertiv Critical Insight3, sono stati tutti recentemente rilasciati o migliorati per soddisfare le principali esigenze dei nostri clienti.

È possibile che la vostra azienda sia vincolata per quanto riguarda l'implementazione di tali soluzioni a causa della conformità alla connettività esterna. Tuttavia, a causa della pandemia globale, un numero sempre maggiore di organizzazioni sta ora rivedendo la propria conformità in previsione del futuro.

Mentre ti prepari, ricorda che il software di monitoraggio è solo una parte del tuo ecosistema di IT e delle strutture. Non è un’isola. Il software è il livello di intelligence che ti consente di ottenere il massimo dall’hardware disponibile, mentre i servizi di monitoraggio da remoto contribuiscono ad aumentare ulteriormente il livello di sicurezza.

Affidandovi ad un unico fornitore per l’intera soluzione, incluso il supporto remoto in outsourcing, avrete la possibilità di essere avvisati tempestivamente in caso di anomalie e di risolvere più rapidamente i problemi del data center. Questo vi assicurerà che i dispositivi IT siano sempre in funzione, indipendentemente da ciò che sta accadendo nel mondo esterno.

1 Vertiv Power Assist è un software gratuito in grado di spegnere i computer per evitare danni e perdite di dati in caso di interruzione dell’alimentazione e di mancanza di energia nelle batterie del gruppo UPS.

2 Vertiv Environet Alert è un software di monitoraggio che garantisce funzionamento ininterrotto e prestazioni ottimali dei dispositivi di alimentazione e raffreddamento.

3 Vertiv Critical Insight monitora il comportamento delle infrastrutture critiche che supportano l’IT e ne migliora le prestazioni. Questo e i software precedentemente descritti consentono all'utente un maggiore controllo della propria struttura per massimizzare i tempi di attività.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione