The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Ricerche recenti evidenziano i benefici dei data center modulari prefabbricati

Matt Weil •

Le ricerche di mercato pubblicate nel 2022 da OMDIA hanno svelato alcuni fatti importanti nel settore dei data center. La società di ricerca ha intervistato 228 professionisti del settore dei data center con responsabilità decisionali sull’utilizzo di soluzioni modulari prefabbricate per data center da parte delle proprie organizzazioni.

La ricerca, intitolata Addressing Today’s Data Center Construction Challenges (Come affrontare le sfide odierne legate alla realizzazione dei data center), ha rilevato che l’impiego di moduli prefabbricati per i data center è superiore a quanto previsto (il 52% dei partecipanti ha già implementato queste soluzioni integrate in passato) ed è probabile che tale uso cresca in modo significativo nei prossimi anni. Il 99% degli intervistati ha affermato che i data center modulari prefabbricati fanno parte delle loro strategie future, mentre il 93% ha affermato di essere interessato a utilizzarli come processo di costruzione predefinito.

Benefici dei data center modulari prefabbricati

Nonostante questi risultati segnalino un drastico aumento nell’uso di processi di progettazione e costruzione integrati, più si conoscono i data center modulari prefabbricati, meno sorprendenti risultano le statistiche relative alla loro adozione.

Le soluzioni modulari prefabbricate consentono agli operatori di aggiungere potenza più velocemente di quanto in genere è possibile fare con approcci più tradizionali, e la velocità di implementazione è diventata fondamentale per tenere il passo con la crescente domanda di capacità dei data center. Nella sua ricerca, OMDIA ha chiesto ai responsabili decisionali a cosa ritengono più adatti i data center modulari prefabbricati; la risposta più frequente è stata la capacità di espansione dei data center, seguita da aggiornamenti/retrofit e nuove implementazioni di data center.

image1.png

Fonte: https://www.datacenterknowledge.com/industry-perspectives/new-research-prefabricated-modular-data-centers-shows-bright-future

Quando è necessario espandere o aggiornare una struttura esistente o crearne una nuova, le soluzioni prefabbricate per data center consentono a proprietari e operatori di ridurre i tempi e raggiungere più velocemente gli obiettivi prefissati. La prefabbricazione consente processi semplificati che vengono eseguiti da personale specializzato in un ambiente controllato. Per le nuove capacità, ciò elimina attività come l’approvvigionamento di componenti del sistema, il coordinamento delle consegne e l’integrazione e i test in loco. Invece di dover dedicare tempo e risorse alla gestione di queste attività, viene consegnato un sistema completamente integrato e collaudato pronto per la connessione e l’avvio.

Il risparmio di tempo consentito dalla prefabbricazione aumenta di pari passo con la complessità dei progetti. Ad esempio, nel processo di costruzione di un data center tradizionale, il cosiddetto “stick-build”, il progetto deve passare attraverso più fasi distinte di progettazione, preparazione del sito, realizzazione, installazione e avvio, e gli sviluppatori devono interagire con team di appaltatori e fornitori che cambiano durante l’intero processo. Con una soluzione prefabbricata per data center, la capacità di concentrare questi processi sotto la gestione di un singolo partner può ridurre i tempi di introduzione di una nuova struttura online fino al 30%.

Questa velocità di commercializzazione consente una scalabilità più rapida, che è risultata il beneficio principale delle soluzioni prefabbricate e modulari per data center identificate nella ricerca OMDIA. Poiché la potenza viene aggiunta con i moduli, scalarla diventa più facile e veloce. Ridurre i tempi necessari per un’espansione può anche diminuire la necessità di sovradimensionamenti in base alla domanda futura, riducendo i costi delle spese in conto capitale (CAPEX).

Un altro vantaggio delle soluzioni prefabbricate per data center modulari è la capacità di integrare nuove tecnologie nei processi di progettazione e realizzazione. Nello specifico, la ricerca ha evidenziato una forte connessione tra soluzioni prefabbricate per data center e raffreddamento a liquido. Il 23% dei partecipanti ha affermato che il raffreddamento a liquido è l’approccio ottimale per i data center modulari, mentre un ulteriore 39% ha scelto il raffreddamento ibrido aria/liquido come più adatto alle proprie esigenze.

Ciò si sta dimostrando particolarmente vero per i data center regionali a elevata potenza. A volte chiamate erroneamente data center containerizzati, queste soluzioni sono più efficaci se realizzate utilizzando armadi esterni costruiti appositamente invece di contenitori di spedizione riconvertiti.

Infine, la ricerca di OMDIA sottolinea la capacità dei data center modulari prefabbricati di soddisfare il desiderio degli operatori di aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni. Il 25% dei partecipanti ha affermato che la sostenibilità è il fattore che ha un impatto più grande sulle decisioni odierne relative ai data center, mentre un ulteriore 59% ha affermato che si tratta di uno dei primi cinque criteri considerati. Progettando e fabbricando il sistema prestando attenzione all’efficienza e consentendo l’uso di tecnologie più recenti come il raffreddamento a liquido e i sistemi di alimentazione intelligenti, i data center modulari prefabbricati possono raggiungere livelli di PUE ben al di sotto della media attuale del settore, con conseguente riduzione dell’impronta di carbonio.

Tipi di soluzioni per data center modulari prefabbricati

Le soluzioni modulari prefabbricate per data center possono essere classificate in due categorie: soluzioni “all-in-one” e moduli a livello di sistema.

Le soluzioni “all-in-one” rappresentano soluzioni complete che comprendono la struttura dell’impianto, tutti i sistemi infrastrutturali e di supporto e i sistemi IT. In genere queste soluzioni sono utilizzate per distribuire nuovi data center, compresi i grandi data center indipendenti e i siti edge. Secondo la ricerca di OMDIA, le soluzioni “all-in-one” sono state implementate da una percentuale di organizzazioni partecipanti maggiore rispetto ad altri tipi di soluzioni modulari. Tuttavia, esse ammontano solo a una frazione del numero totale di moduli distribuiti.

image2.png

Fonte: https://www.datacenterknowledge.com/industry-perspectives/new-research-prefabricated-modular-data-centers-shows-bright-future

Le soluzioni modulari a livello di sistema comprendono moduli IT che aggiungono potenza di calcolo, moduli ausiliari che espandono lo spazio fisico e moduli meccanici strutturali progettati per aggiornare o espandere i sistemi di alimentazione e raffreddamento esistenti.

I moduli meccanici strutturali sono quelli più comunemente distribuiti a livello di sistema e consistono in un sistema di alimentazione o raffreddamento completo, completamente integrato e collaudato fuori sede e pronto per una rapida installazione. I moduli di potenza possono essere forniti sotto forma di una sala di alimentazione completa o come un sistema aperto montato su skid. Gli skid di raffreddamento sono progettati su misura per fornire potenza aggiuntiva a un sito esistente, oppure per aggiornare un sistema esistente garantendo un incremento di potenza ed efficienza.

Soluzioni per data center modulari prefabbricati Vertiv

Vertiv offre soluzioni per data center modulari prefabbricati che sfruttano la nostra profonda esperienza in materia di data center, il nostro completo portfolio di tecnologie infrastrutturali e il nostro network globale di progettazione, gestione dei progetti e specialisti tecnici. Le nostre soluzioni comprendono:

  • Grandi data center modulari prefabbricati, come questo sviluppato per Orange. Dalla concezione fino all’avvio del progetto, gestiamo ogni fase del progetto, consegnando presso il sito moduli prefabbricati che vengono poi assemblati in loco mediante processi più rapidi, sicuri e che richiedono meno manodopera rispetto ai tradizionali processi “stick-build”.

  • Data center edge compatti e completi, supportati dalle nostre piattaforme Vertiv™ SmartMod™ e Vertiv™ SmartRow™. Quando si devono aggiungere siti edge in strutture esistenti o in sedi remote, queste soluzioni velocizzano l’implementazione garantendo al contempo la disponibilità personalizzata per ogni tua esigenza.

  • Moduli di potenza a elevata densità costruiti attorno a una tecnologia leader del mercato. Questi sistemi consentono espansioni di potenza o aggiornamenti di sistema con una limitata quantità di lavoro presso il sito. I sistemi arrivano in loco completamente integrati e collaudati, pronti per supportare le distribuzioni plug-and-play.

  • I moduli di raffreddamento personalizzabili consentono ai siti con problemi di raffreddamento di aumentare la capacità IT, aiutano i data center meno recenti a migliorare la PUE con tecnologie più efficienti e supportano rack o zone ad alta densità.

Ulteriori informazioni

Per saperne di più sull’evoluzione dei data center modulari prefabbricati e su come gli operatori li utilizzano oggi, guarda il webcast, Addressing Today’s Data Center Construction Challenges (Come affrontare le sfide odierne legate alla realizzazione dei data center), oppure visita la nostra pagina web dedicata alle soluzioni modulari prefabbricate.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione