Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta un nuovo gruppo di continuità monofase per le reti IT distribuite e le applicazioni di edge computing in EMEA

21/2/23

Il nuovo UPS Vertiv™ Liebert® GXE è una soluzione ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa che garantisce la massima sicurezza ed efficienza nella gestione dell'alimentazione

Milano [21 Febbraio 2023] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv™ Liebert® GXE, un gruppo di continuità (UPS) monofase a doppia conversione online, disponibile con potenze da 6 e 10 kVA in fattori di forma tower o rack. Il sistema è stato progettato per assicurare un'alimentazione affidabile alle reti IT distribuite e alle applicazioni di edge computing di vari segmenti industriali, quali le imprese, la pubblica amministrazione, le società manufatturiere e della finanza, quelle dell’istruzione e della vendita al dettaglio. La soluzione è commercializzata a livello globale per i Paesi e le organizzazioni che utilizzano soluzioni a 230V ed è disponibile a magazzino in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Liebert® GXE offre prestazioni elevate, fino al 94% in modalità online e fino al 98% in modalità ECO, consentendo di risparmiare energia e costi operativi rispetto ad altri sistemi disponibili sul mercato. Il fattore di potenza molto elevato in uscita, pari a 1.0, consente di alimentare in modo continuativo e costante un maggior numero di dispositivi collegati, proteggendoli dai disturbi della rete elettrica grazie alla tecnologia di doppia conversione online e alla protezione dalle sovratensioni del circuito di input. Il formato flessibile per il montaggio a rack o tower, con kit per il montaggio a rack incluso come standard, facilita la gestione delle giacenze per la distribuzione nel canale IT e semplifica la loro installazione per soddisfare le esigenze dei micro data center e dei sistemi di edge computing.

L'autonomia dell'unità può essere estesa con un massimo di quattro armadi esterni per batterie (EBC) che garantiscono una maggiore protezione di backup e le batterie VRLA rimovibili a caldo possono essere agevolmente sostituite dagli utenti, senza l'assistenza di personale specializzato e senza interrompere i servizi, per un funzionamento più regolare e costi di manutenzione ridotti al minimo. Inoltre, Liebert GXE è dotato di un caricabatterie integrato da 4 ampere che fornisce una ricarica rapida della batteria fino al 90% in sole 3 ore, che può essere fondamentale in caso di frequenti interruzioni della rete elettrica, e di un sistema di gestione della batteria integrato per ottimizzarne le funzionalità e il riutilizzo.

Vertiv™ Liebert® GXE è dotato di un display LCD a colori pratico e intuitivo. Il sistema offre funzionalità di monitoraggio da remoto per un accesso rapido e semplice all’infrastruttura IT, grazie alla scheda opzionale Vertiv™ Liebert® Intellislot™ Unity Communications  e al download a costo zero del software Vertiv™ Power Insight. Inoltre, i clienti possono affidarsi anche a Vertiv™ LIFE™ Services per ottenere la migliore operatività e manutenzione remota dell’UPS.

"I distributori e i rivenditori del canale IT sono costantemente alla ricerca di soluzioni efficienti e vantaggiose per proteggere dalle interruzioni di energia i siti IT di imprese di piccole e micro dimensioni", ha dichiarato Andrea Ferro, vice president channel, IT & edge applications di Vertiv in EMEA. "Quest'ultimo prodotto che amplia ulteriormente il nostro portfolio per il canale IT offre tutte le caratteristiche chiave e le capacità prestazionali necessarie in un UPS a doppia conversione online a un prezzo accessibile, che consente alle PMI di tutti i settori di sfruttare le tecnologie più innovative e accelerare il loro percorso di trasformazione digitale."

I partner di canale di Vertiv possono usufruire di una gamma completa di programmi di estensione della garanzia e di assistenza specificamente progettati per i sistemi UPS monofase, che possono essere prorogati in modo da coprire l'intero ciclo di vita del prodotto. I servizi di assistenza Vertiv sono disponibili in diversi Paesi, verificare la disponibilità su Vertiv.com o contattare il responsabile commerciale di zona.

Come previsto dal portfolio di prodotti per il canale IT di Vertiv, Liebert GXE consente ai rivenditori EMEA dei paesi partecipanti di accumulare punti attraverso il Vertiv Incentive Program (VIP), che offre ai partner la possibilità di ottenere facilmente voucher senza la necessità di presentare alcun rendiconto. I punti bonus vengono caricati mensilmente nel Vertiv Partner Portal e il partner deve solo effettuare il login per riscattarli.

Per ulteriori informazioni su Vertiv e sulla gamma completa di prodotti per il Canale IT, consultare www.vertiv.it. Fare click su "Partner" e "Iscriviti ora" per ottenere il massimo vantaggio dalle opportunità di Vertiv.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv ha circa 24.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione