Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta un sistema di alimentazione in corrente continua ad alta efficienza progettato per la crescita delle rete di nuova generazione nell’area EMEA

25/11/25

Il sistema di alimentazione ibrido in DC Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy offre prestazioni affidabili e predisposte per fonti energetiche alternative in ambienti on-grid, bad-grid e off-grid

Milano [25 novembre 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato oggi Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy, un sistema di alimentazione DC predisposto per il funzionamento ibrido, sviluppato per consentire agli operatori di telecomunicazioni ed edge di rafforzare l'affidabilità della rete e accelerare le strategie di transizione energetica. Il sistema fornisce alimentazione scalabile con controlli intelligenti in diverse condizioni operative, dalle reti stabili ai siti remoti o off-grid, offrendo agli operatori la flessibilità di adattarsi a nuove fonti energetiche e alla crescente domanda digitale.

Ora disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Vertiv PowerDirect 7100 Energy fornisce fino a 52 kW di potenza DC a 48 V scalabile e raggiunge un'efficienza fino al 98%. Basato sulla quarta generazione dell'architettura ibrida di Vertiv, integra senza interruzioni rete elettrica, generatori e fonti energetiche alternative come solare, eolico o celle a combustibile, garantendo alimentazione continua anche dove l’affidabilità della rete è limitata.

Al centro del sistema ci sono i convertitori solari Vertiv™ e i raddrizzatori modulari Vertiv™, gestiti dall'unità di controllo Vertiv™ NetSure™ (NCU). Insieme, questi componenti consentono una gestione avanzata del carico, il monitoraggio da remoto e la pianificazione energetica per massimizzare le prestazioni e prolungare la vita delle apparecchiature.

"Il mondo si aspetta efficienza energetica e flessibilità con la crescita delle comunicazioni, come il 5G e la connettività edge", ha dichiarato Dave Wilson, director of global hybrid solutions di Vertiv. "Vertiv PowerDirect 7100 Energy offre agli operatori una piattaforma unica e intelligente in grado di adattarsi a qualsiasi condizione della rete elettrica, fornendo alimentazione affidabile e supportando la transizione verso strategie energetiche più pulite ed efficienti."

Progettato per ambienti con spazio limitato e condizioni difficili, Vertiv PowerDirect 7100 Energy è disponibile nelle configurazioni da 500 A, 750 A e 1000 A per rack telecom ed edge data center. Il design con accesso frontale semplifica l'installazione e la manutenzione, mentre la tolleranza operativa da -40°C a +65°C garantisce prestazioni affidabili in siti remoti o all'aperto.

Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy amplia il portfolio globale di soluzioni di alimentazione DC Vertiv™ NetSure™ e di sistemi energetici ibridi, all’interno della completa architettura power train dell’azienda. Combinato con le soluzioni Vertiv per gestione termica, gestione IT e servizi di ciclo di vita, rappresenta una base solida per infrastrutture digitali efficienti, affidabili e pronte per il futuro.

Per ulteriori informazioni su Vertiv PowerDirect 7100 Energy, visitare Vertiv.com 

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio

Tel: + 39 335 8283393

Email: rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione