The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta un nuovo sistema di dissipazione del calore flessibile e ad alta densità, che supporta il raffreddamento ibrido a liquido e ad aria per le applicazioni di AI

20/3/25

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler è una soluzione efficiente dal punto di vista energetico e di risparmio di spazio, progettata per operare con temperature dell'acqua variabili, tipiche delle applicazioni di AI e HPC

Milano [11 marzo 2025] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha ampliato il portfolio di soluzioni di thermal management leader del settore con il nuovo Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, a supporto delle applicazioni di raffreddamento ad aria e a liquido per l'AI (intelligenza artificiale) e l'HPC (high-performance computing). La soluzione supporta le diverse condizioni climatiche per i data center e gli impianti di AI dotati di sistema di raffreddamento ibrido o a liquido.

Integrandosi perfettamente con gli ambienti ad alta densità e raffreddati a liquido, Vertiv CoolLoop Trim Cooler offre efficienza a livello operativo ed è conforme all'evoluzione delle esigenze del settore in termini di soluzioni di raffreddamento compatte ed efficienti dal punto di vista energetico. Offre una riduzione fino al 70% del consumo annuo di energia per il raffreddamento, sfruttando il free-cooling e il sistema meccanico, e un risparmio di spazio del 40% rispetto ai dispositivi tradizionali. Progettato per vincere le sfide dei moderni impianti di AI, il sistema supporta temperature variabili dell'acqua in ingresso fino a 40°C e la possibilità di utilizzare le piastre fredde a 45°C.

Le comode e semplici porte di collegamento all'acqua consentono un'integrazione agevole e diretta del sistema per il Vertiv CoolLoop Trim Cooler e per le unità di distribuzione del fluido refrigerante Vertiv™ CoolChip CDU, per un collegamento diretto al chip. Vertiv CoolLoop Trim Cooler può anche collegarsi ai sistemi di raffreddamento a immersione. Ciò semplifica l'installazione e la complessità operativa, consentendo la compatibilità con un’ampia gamma di ambienti di raffreddamento ad alta densità e offrendo ai clienti risparmi di tempo e di costi.

“L'intelligenza artificiale sta modificando radicalmente i parametri per il raffreddamento dei data center moderni, richiedendo approcci innovativi per la corretta gestione delle sfide termiche insite nei rack da oltre 100kW”, ha dichiarato Sam Bainborough, vice president, thermal business EMEA di Vertiv. “L'annuncio di oggi e la continua estensione del portfolio di soluzioni di thermal management ad alta densità di Vertiv, leader del settore, ci consentono di offrire soluzioni di liquid cooling e di raffreddamento dell’acqua all'avanguardia e pronte per soddisfare le richieste dei clienti legate all'AI”.

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler utilizza un refrigerante a basso impatto ambientale e offre una capacità di raffreddamento modulabile fino a quasi 3 MW nella configurazione con raffreddamento ad aria. Grazie alle batterie di free cooling ottimizzate per le alte temperature ambientali, il sistema è progettato per funzionare in modalità free cooling in più stagioni e condizioni, per ridurre il consumo elettrico e le emissioni di CO2e. È conforme al divieto di utilizzo dei gas fluorurati nell'UE per il 2027, eliminando così la necessità dei costosi interventi di riprogettazione o di aggiornamento dell'infrastruttura per soddisfare i futuri requisiti normativi.

Per ulteriori informazioni sul Vertiv CoolLoop, sulla famiglia di CDU Vertiv CoolChip o su altre soluzioni Vertiv per l’ottimizzazione dell’AI consultare www.vertiv.com.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e gli aggiornamenti su notizie e prodotti di Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Lingua & Ubicazione