The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta un UPS compatto e ad alta densità di potenza per grandi data center e per le applicazioni critiche

4/12/24

Il gruppo di continuità Vertiv™ PowerUPS 9000 offre una protezione dell'alimentazione ad alta efficienza energetica, scalabile e affidabile per ambienti con vincoli di spazio

Milano [4 dicembre 2024] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv™ PowerUPS 9000, un gruppo di continuità (UPS) ad alta densità di potenza ed efficienza energetica con un ingombro ridotto. Il sistema è progettato per supportare le applicazioni IT, dall'informatica tradizionale alle applicazioni ad alta densità. È disponibile a livello globale nei modelli UL e CE, da 250 a 1250 kW per unità.

Vertiv PowerUPS 9000 è progettato per offrire un'alta densità di potenza e un'elevata efficienza in doppia conversione fino al 97,5%. Il nuovo UPS consente un'installazione rapida e semplice, con ingresso cavi dall'alto o dal basso, oltre a opzioni come la protezione contro il ritorno di alimentazione e il kit per guasti a terra, integrati nel sistema senza necessità di spazio aggiuntivo o interventi in loco. Le unità sono installabili ovunque nel mondo, riducendo le potenziali incoerenze nell'approvvigionamento e nei servizi, i ritardi nelle consegne e i tempi di inattività.

“Il gruppo di continuità Vertiv PowerUPS 9000 è stato progettato per massimizzare l'affidabilità e l'efficienza e per ridurre al minimo ingombro e complessità”, ha dichiarato Giovanni Zanei, vice president, large power di Vertiv. “Grazie alla sua architettura modulare e all'elevata densità di potenza, fornirà una protezione dell'alimentazione affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, come richiesto dai clienti dei data center che vogliono proteggere le applicazioni AI sia tradizionali che di tipo combinato”.

Il modello Vertiv PowerUPS 9000 è l'UPS più efficiente della sua categoria, con un ingombro fisico inferiore del 32% rispetto alle precedenti versioni. È compatibile con il cabinet di batterie al litio Vertiv™ EnergyCore e con altre tecnologie di batterie, tra cui le VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) e quelle al nichel-zinco.

I dispositivi di controllo dedicati e separati e le schede di comunicazione e controllo doppie e sostituibili a caldo consentono a ciascun modulo di potenza di funzionare in modo indipendente. In caso di guasto, il modulo interessato si può isolare, proteggendo così gli altri moduli e consentendo il funzionamento dell’impianto. L'interruttore di bypass statico a servizio continuo ottimizza il circuito di esclusione e il sistema è completamente hot-service e hot-swappable, il che significa che la manutenzione e gli aggiornamenti possono avvenire senza tempi di inattività.

Vertiv™ PowerUPS 9000 può essere integrato con Vertiv™ Next Predict, che offre un sistema di manutenzione preventiva con monitoraggio avanzato, dati analitici sullo stato delle apparecchiature e approfondimenti che ottimizzano le prestazioni del sito. Sfruttando l'intelligenza artificiale e gli algoritmi di machine learning per monitorare le condizioni effettive delle apparecchiature e misurarne le prestazioni, Vertiv offre una soluzione completa per ottimizzare le performance e la longevità delle apparecchiature.

Nei laboratori di collaudo di Vertiv, gli ingegneri di Vertiv hanno sottoposto il Vertiv PowerUPS 9000 ad approfonditi test di validazione ingegneristica (EVT) e di progettazione (DVT) in un ampio range di condizioni operative per confermarne le prestazioni e l'affidabilità in scenari reali. Il sistema ha inoltre superato ulteriori test ambientali, prestazionali e su situazioni particolari, tra cui la protezione dai detriti, i test strutturali di integrità sismica e di durata, nonché i test di sbalzo e abbassamento della tensione, che hanno simulato le condizioni estreme in cui il sistema potrebbe trovarsi.

Ulteriori informazioni sul Vertiv PowerUPS 9000 e sull'intera gamma di soluzioni di alimentazione per i data center di Vertiv sono consultabili sui sito www.Vertiv.com.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di Vertiv consultare www.vertiv.com

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

Vertiv™ AI Hub Image

Campagna

Vertiv™ AI Hub

Lingua & Ubicazione