Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv e GreenScale annunciano una collaborazione strategica per la distribuzione di piattaforme di data center pronte per l’AI in tutta Europa

17/12/25

Milano [17 dicembre 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle soluzioni per infrastrutture digitali critiche, e GreenScale, sviluppatore di campus di data center hyperscale, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica per offrire piattaforme di data center integrate in fabbrica, progettate per i carichi di lavoro AI di nuova generazione in Europa.

A seguito di un processo competitivo di pre-qualifica (PQQ), GreenScale ha selezionato Vertiv come fornitore preferenziale per data center ibridi prefabbricati Vertiv™ OneCore. Mentre GreenScale gestirà la costruzione “slab-down” e le infrastrutture a livello di sito, Vertiv fornirà moduli di data center AI-ready, progettati per supportare implementazioni a raffreddamento a liquido delle GPU NVIDIA Grace Blackwell GB200/300, incluse le GPU di prossima generazione Vera Rubin.

“I carichi di lavoro AI richiedono densità e velocità,” ha dichiarato Vedran Brzic, VP infrastructure solutions business EMEA di Vertiv. “Integrando la piattaforma Vertiv OneCore nel design standard di GreenScale, possiamo contribuire ad accelerare la distribuzione di infrastrutture scalabili per l’AI, il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e il computing ad alta densità. La nostra soluzione prefabbricata e scalabile integra le nostre collaudate tecnologie di alimentazione, raffreddamento e infrastruttura IT in un unico sistema assemblato in fabbrica, aiutando i clienti a distribuire capacità ad alta densità in modo più efficiente, aumentando al contempo affidabilità e prestazioni.”

La piattaforma Vertiv OneCore supporta oltre 200 kW per rack e include unità di distribuzione del refrigerante (CDU) con un sistema di raffreddamento a liquido a doppio circuito. La piattaforma è supportata dall’infrastruttura prefabbricata sopraelevata Vertiv™ SmartRun, che include una rete di fluido secondario (SFN) integrata per la gestione termica a raffreddamento a liquido, ottimizzata per architetture ad alta intensità di GPU e per la distribuzione dell’energia. I moduli arrivano prefabbricati e pre-testati, mentre GreenScale fornisce servizi completi di sito, inclusi l’integrazione alla rete elettrica, le autorizzazioni, i sistemi di monitoraggio delle batterie (BMS) e la costruzione slab-down.

“La nostra collaborazione con Vertiv si allinea perfettamente alla missione di GreenScale di distribuire rapidamente infrastrutture ad alta efficienza e pronte per l’AI in tutta Europa”, ha dichiarato Dan Thomas, CEO di GreenScale. “Standardizzando sulle piattaforme prefabbricate di Vertiv, otteniamo vantaggi significativi in termini di time-to-market, controllo qualità ed efficienza operativa. La loro comprovata esperienza nelle soluzioni di raffreddamento ad alta densità e l’approccio integrato in fabbrica ci aiutano a ridurre al minimo la complessità in cantiere, consentendo al contempo di ottimizzare le nostre strutture per i carichi di lavoro AI più esigenti. Questo approccio basato su una piattaforma standardizzata sarà fondamentale per realizzare i nostri ambiziosi piani di espansione in Irlanda del Nord e nei Paesi nordici.”

GreenScale prevede di espandersi con circa 120 MW in Irlanda del Nord e oltre 300 MW nei Paesi nordici, con una visione di lungo termine che punta a distribuire quasi 1 GW in tutta Europa. L’azienda intende implementare un modello di calcolo ad alte prestazioni innovativo, allineando obiettivi e tempistiche con fornitori tecnologici in grado di offrire in modo efficiente soluzioni scalabili e pronte per l’AI.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni per data center di Vertiv, visitare Vertiv.com.

Informazioni su GreenScale

GreenScale sta ridefinendo il futuro delle infrastrutture digitali sostenibili nei mercati europei dei data center in rapida espansione. Supportata da DTCP, leader negli investimenti in infrastrutture digitali, GreenScale collabora con i clienti per progettare e realizzare soluzioni di data center ottimali, scalabili e su misura per applicazioni hyperscale, AI e cloud. Le nostre strutture turnkey e build-to-suit offrono prestazioni eccezionali, adattabilità alle esigenze in evoluzione e un impegno costante nel definire nuovi standard di sostenibilità nell’economia digitale.

Questo impegno è integrato in ogni data center GreenScale, garantendo che non solo soddisfino le esigenze più avanzate dei clienti, ma contribuiscano positivamente anche alle comunità locali attraverso la stabilità della rete, l’integrazione delle energie rinnovabili e la crescita economica. Combinando una profonda esperienza di settore con soluzioni energetiche innovative, GreenScale rimane dedicata a fornire infrastrutture digitali ad alte prestazioni, sostenibili e pronte per il futuro. Progettate per i clienti. Pensate per crescere. Costruite per durare.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio

Tel: + 39 335 8283393

Email: rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione