The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv aumenta la capacità produttiva con un nuovo stabilimento in Malesia per sostenere la crescente domanda di infrastrutture AI e digitali in Asia

7/7/26

La nuova struttura rafforza la produzione regionale, la resilienza della catena di approvvigionamento e le capacità di implementazione per soluzioni di alimentazione, raffreddamento e infrastrutture integrate.

Milano [7 luglio 2026] — Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato l’apertura del suo nuovo stabilimento produttivo a Johor, in Malesia, ampliando la propria presenza manifatturiera per supportare la crescente domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alta densità in tutta l’Asia, compresi il Sud-est asiatico, l’Asia orientale, l’Australia e la Nuova Zelanda.

Situata strategicamente in uno dei mercati industriali a più rapida crescita del Sud-est asiatico, la struttura rafforza la capacità di Vertiv di supportare i clienti attraverso attività regionali di produzione, ingegneria, logistica e implementazione. Il sito beneficia inoltre di un’eccellente connettività regionale e della vicinanza ai principali hub tecnologici e ai clienti dell’area.

“L’Asia continua a essere una delle regioni in più rapida crescita per gli investimenti nell’intelligenza artificiale e nelle infrastrutture digitali. L’espansione della nostra presenza produttiva in Malesia mira a rafforzare ulteriormente la nostra capacità di supportare i clienti in termini di qualità, rapidità, scalabilità e resilienza,” ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Questa struttura rappresenta un ulteriore passo importante nella nostra strategia continua di pianificazione della capacità produttiva e di implementazione, mentre continuiamo ad ampliare le nostre capacità manifatturiere a livello regionale e globale.”

Albertazzi ha aggiunto: “Con l’evoluzione delle esigenze di calcolo attraverso le diverse generazioni di infrastrutture AI, i clienti hanno bisogno di partner in grado di fornire soluzioni di alimentazione, raffreddamento e infrastruttura su larga scala. Lo stabilimento di Johor rafforza la nostra capacità di aiutare i clienti a implementare infrastrutture digitali critiche in modo più efficiente, sostenendo al contempo la crescita a lungo termine in Asia.”

Strutture di produzione e collaudo

Lo stabilimento di Johor supporta l’intero processo di produzione, assemblaggio e collaudo in scala reale (“witness testing”) per infrastrutture avanzate di gestione termica e alimentazione elettrica. Questo consente a Vertiv di fornire soluzioni ad alta densità con prestazioni validate, contribuendo a ridurre i rischi di implementazione e ad accelerare i tempi di disponibilità operativa per clienti enterprise, cloud e colocation.

  • Si prevede che la struttura creerà centinaia di posti di lavoro qualificati nella regione una volta
  • Capacità produttive dedicate a soluzioni di gestione termica, alimentazione e infrastrutture su larga scala per applicazioni AI e tradizionali: Le unità di distribuzione del refrigerante Vertiv™ CoolChip (CDU) supportano applicazioni di raffreddamento a liquido, inclusi sistemi direct-to-chip e scambiatori di calore installati sulle porte posteriori dei rack ad alta densità;
  • Vertiv™ Power Module e Vertiv™ Power Skid sono soluzioni prefabbricate per l’alimentazione elettrica con infrastrutture modulari integrate , in grado di accelerare l’implementazione dei sistemi di alimentazione fino al 50% rispetto alle costruzioni tradizionali;
  • Vertiv™ SmartRun sistema prefabbricato integrato di infrastruttura aerea, offre una soluzione completa per l’allestimento delle sale dati (“white space”), comprendente condotti elettrici ad alta densità, tubazioni per il raffreddamento a liquido, networking e sistemi di contenimento, riducendo i tempi di installazione in loco fino all’85% rispetto ai metodi tradizionali.
  • Ambiente di test dedicato progettato per validare soluzioni di raffreddamento a liquido e sistemi di alimentazione integrati nelle stesse condizioni operative dei siti dei clienti prima della messa in esercizio, inclusi test delle CDU su tutta la gamma di capacità disponibili e test simultanei di più moduli e skid di alimentazione.

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di soluzioni Vertiv per la gestione dell’alimentazione e del raffreddamento, infrastrutture, sistemi IT e servizi per applicazioni digitali critiche, visita Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.


Contatto per i Media
Rosy Auricchio
T 
+ 39 335 8283393
E 
rauricchio@grandangolo.it

Lingua & Ubicazione