Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv amplia il portfolio termico con un nuovo sistema di raffreddamento a parete per edge e piccole sale dati in EMEA

25/3/26

Progettato per funzionare 24/7 in ambienti di calcolo critici, Vertiv™ CoolPhase Wall offre fino al 60% di flusso d’aria in più rispetto ai sistemi di climatizzazione comfort.

Milano [25 marzo 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato oggi il lancio di Vertiv™ CoolPhase Wall, un sistema di raffreddamento a parete salvaspazio progettato per piccoli ambienti IT ed edge. Il sistema è progettato per soddisfare le esigenze delle apparecchiature IT, rimuovendo il calore e consentendo un funzionamento continuo senza occupare spazio a pavimento. Vertiv CoolPhase Wall è ora disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Con il crescente ruolo del computing distribuito nelle operazioni aziendali, gli ambienti IT compatti necessitano di un controllo termico di alta qualità progettato per sistemi elettronici sensibili. Tuttavia, molti utilizzano ancora sistemi di climatizzazione comfort pensati per il benessere umano, anziché per gestire l’elevato rapporto di calore sensibile (SHR) e i maggiori requisiti di flusso d’aria delle apparecchiature IT. Vertiv CoolPhase Wall colma questo divario con un sistema progettato appositamente, che fornisce lo SHR richiesto insieme a capacità integrate di monitoraggio e controllo per proteggere le apparecchiature e garantire la continuità operativa 24/7.

Progettato per offrire flessibilità di installazione, Vertiv CoolPhase Wall presenta un sistema split con unità interna montata a parete. Il sistema fornisce fino al 60% di flusso d’aria in più rispetto ai sistemi standard di climatizzazione comfort e utilizza compressori e ventilatori a velocità variabile per adattarsi al carico termico e migliorare l’efficienza energetica, consentendo la riduzione dei costi operativi.

Progettato per gestire carichi termici fino a 11 kW, Vertiv CoolPhase Wall è ingegnerizzato per funzionare in modo affidabile a temperature esterne comprese tra -35 e 48°C. Il sistema integra il controllo operativo Vertiv™ Liebert® iCOM™, che consente la configurazione locale e la supervisione dei principali parametri operativi. Per una visibilità estesa e accesso remoto, Vertiv CoolPhase Wall include capacità di comunicazione remota integrate per fornire avvisi in tempo reale e stato operativo tramite un’interfaccia web sicura.

Vertiv™ CoolPhase Wall utilizza il refrigerante R-32, un’alternativa a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) che riduce l’impatto ambientale mantenendo elevate prestazioni termiche. Questo posiziona Vertiv all’avanguardia rispetto all’evoluzione delle normative, incluse quelle dell’Unione Europea sui gas fluorurati (F-Gas), che limitano l’uso di refrigeranti ad alto GWP. Mentre molti sistemi di climatizzazione comfort stanno ancora passando a opzioni a basso GWP, Vertiv applica già questi standard al raffreddamento per IT, offrendo alle organizzazioni la sicurezza che le loro implementazioni siano in linea con le future aspettative ambientali.

“Con l’espansione dell’IT in aree non originariamente progettate per elettronica ad alta densità, la domanda di soluzioni di raffreddamento adattabili ed efficienti dal punto di vista energetico è in crescita in tutta l’area EMEA”, ha dichiarato Sam Bainborough, vice president, EMEA thermal business di Vertiv. “Vertiv CoolPhase Wall è progettato per supportare operazioni continue, consentendo ai clienti di mantenere prestazioni termiche affidabili ed efficienti in piccoli ambienti IT e siti edge durante tutto l’anno.”

Vertiv CoolPhase Wall amplia il portfolio completo di gestione termica dell’azienda, che include sistemi di raffreddamento di precisione per implementazioni edge, data center aziendali e ambienti AI ad alta densità, che spaziano dal raffreddamento a livello di sala fino al raffreddamento a liquido diretto al chip e agli scambiatori a porta posteriore.

Per ulteriori informazioni su Vertiv CoolPhase Wall e sul portfolio completo di soluzioni di alimentazione e raffreddamento di Vertiv, visitare Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media 
Rosy Auricchio
Tel:
+ 39 335 8283393
Email:
rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione