The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv amplia la gamma di soluzioni di alimentazione con un nuovo UPS desktop compatto per PC, console per videogiochi e dispositivi di rete

23/6/26

La serie Vertiv™ PowerUPS 100 Standby aiuta a proteggere i dispositivi indispensabili e mantiene in funzione le apparecchiature di uffici e PMI durante le improvvise interruzioni di corrente

Milano [23 giugno 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato la serie Vertiv™ PowerUPS 100 Standby, una nuova generazione di sistemi compatti di alimentazione continua (UPS) progettati per garantire la stabilità degli ambienti digitali distribuiti e ridurre l’impatto delle interruzioni di corrente impreviste per le attività digitali quotidiane. In Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), la serie da 230 V è disponibile con modelli agli ioni di litio e VRLA in una gamma di capacità che soddisfa le esigenze di applicazioni desktop e piccoli uffici.

Parte del portfolio end-to-end di Vertiv a supporto delle infrastrutture critiche, dal data center all’edge e al desktop, la serie Vertiv PowerUPS 100 Standby offre backup affidabile tramite batteria e protezione contro le sovratensioni in un design elegante e salvaspazio per PC, console per videogiochi, dispositivi smart, reti wireless, apparecchiature POS (point-of-sale) per la vendita al dettaglio e PC dotati di intelligenza artificiale.

“Nelle odierne architetture IT sempre più distribuite, una protezione dell’alimentazione efficiente e affidabile è fondamentale”, ha affermato Giuseppe Leto, senior director, IT systems business di Vertiv in EMEA. “L’ultima serie Vertiv PowerUPS 100 Standby completa il rinnovamento del nostro portfolio di UPS monofase per desktop, sottolineando il nostro impegno nel far evolvere continuamente l’offerta per aiutare i clienti a tenere il ritmo dei progressi tecnologici e delle mutevoli esigenze di utilizzo.”

L’UPS include fino a otto uscite con una combinazione di alimentazione di riserva a batteria e protezione contro le sovratensioni, consentendo agli utenti di proteggere contemporaneamente più dispositivi critici. Le porte USB-A e USB-C integrate offrono una comoda ricarica per i dispositivi mobili, mentre il design compatto e montabile a parete consente un posizionamento flessibile in ambienti dove lo spazio è limitato.

La serie privilegia inoltre l’usabilità a lungo termine e la gestione del sistema. Le batterie sostituibili dall’utente contribuiscono a prolungare la durata del dispositivo e a ridurre i costi di manutenzione, mentre la compatibilità con il software Vertiv™ Power Assist consente lo spegnimento automatico e controllato dei sistemi collegati in caso di interruzioni prolungate dell’alimentazione, contribuendo a proteggere da perdite di dati e danni alle apparecchiature.

Con quattro modelli VRLA che variano da 500 VA a 900 VA, oltre a un modello agli ioni di litio a 350 VA, la serie Vertiv™ PowerUPS 100 Standby offre diverse opzioni di capacità per un’ampia gamma di applicazioni.

I modelli sono coperti da una garanzia di tre anni per le configurazioni VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) e da una garanzia di cinque anni per i modelli agli ioni di litio, garantendo una protezione affidabile dell’alimentazione per le apparecchiature elettroniche critiche.

Per ulteriori informazioni sulla serie Vertiv PowerUPS 100 e sul portfolio di soluzioni Vertiv per la gestione dell’alimentazione e dei sistemi di raffreddamento, che spazia dal desktop all’edge, consultare Vertiv.com.  

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA), Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e gli aggiornamenti su notizie e prodotti di Vertiv, consultare il sito Vertiv.com. 

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E 
rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

Battery Backup Image

Argomenti degli articoli

Battery Backup
Login dei partner

Lingua & Ubicazione