The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv annuncia un sistema busway double stack scalabile e ad alta capacità che preserva il white space per le crescenti esigenze dei data center AI

5/3/26

La configurazione double stack di Vertiv™ PowerBar Track offre una distribuzione elettrica flessibile dall’alto per ambienti di calcolo moderni

Milano [5 marzo 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato oggi l’espansione della famiglia di busway Vertiv™ PowerBar Track con l’introduzione di un design double stack compatto e ad alta capacità, che consente una maggiore densità di potenza ottimizzando al contempo il prezioso white space. Progettato per rispondere ai carichi di lavoro AI in rapida evoluzione nei data center di colocation e hyperscale, il sistema scalabile offre una distribuzione elettrica ad alta capacità tramite un’architettura flessibile e modulare che supporta la crescita futura, migliora l’efficienza energetica e semplifica l’implementazione. La soluzione è progettata per soddisfare rigorosi standard globali di sicurezza e prestazioni, con configurazioni fino a 2000A secondo lo standard UL 857 e fino a 2500A secondo IEC 61439-6, con varianti in conduttori di rame e alluminio.

Vertiv PowerBar Track consente un’erogazione di energia sicura e continua e modifiche di configurazione a sistema attivo senza tempi di inattività. La sua architettura a binario aperto permette agli operatori di installare o spostare i tap-off box in qualsiasi punto lungo la busway mantenendo attiva la distribuzione del carico. Ogni punto di connessione include interblocchi meccanici ed elettrici integrati per la sicurezza degli operatori, mentre la misurazione integrata opzionale fornisce visibilità in tempo reale sui consumi energetici per migliorare la pianificazione della capacità e la gestione dell’energia. La configurazione double stack supporta capacità più elevate e un maggior numero di connessioni per ciascun tap-off box e può anche scalare verticalmente per servire in modo efficiente ambienti ad alta densità.

“Il sistema di distribuzione dell’energia deve tenere il passo con la scalabilità e la densità dei moderni ambienti AI e di high-performance computing,” ha dichiarato Kyle Keeper, senior vice president of the power business unit di Vertiv. “I clienti hanno bisogno di soluzioni flessibili mentre affrontano richieste energetiche crescenti, vincoli di spazio sempre più stringenti e requisiti infrastrutturali in rapida evoluzione. Vertiv PowerBar Track double stack è progettato per affrontare queste sfide consentendo un’espansione compatta ma scalabile, supportando modifiche a caldo e garantendo l’affidabilità richiesta negli ambienti mission-critical dei data center.”

Il sistema busway si integra perfettamente con l’intera catena di alimentazione Vertiv, inclusi i quadri Vertiv™ PowerBoard, i sistemi di continuità (UPS) e i rack, creando un’infrastruttura completa e coordinata per applicazioni ad alta densità. Supportato dalla rete globale di produzione e assistenza Vertiv, Vertiv™ PowerBar Track può essere configurato per facilitare la manutenzione, contribuendo a ridurre i tempi di inattività legati agli interventi e consentendo una distribuzione più rapida e una maggiore adattabilità per i data center in rapida espansione. Vertiv PowerBar Track contribuisce inoltre all’ecosistema di alimentazione Vertiv™ 360AI, che combina tecnologie di distribuzione, protezione e gestione dell’energia progettate per supportare la prossima generazione di infrastrutture digitali pronte per l’AI.

Vertiv PowerBar Track si integra anche con Vertiv™ OneCore, una soluzione infrastrutturale prefabbricata e scalabile per data center, e con Vertiv™ SmartRun, un sistema modulare di infrastruttura IT sopraelevata, consentendo un approccio coerente alla progettazione modulare e scalabile dei data center.

Per ulteriori informazioni su Vertiv™ PowerBar Track e sulle soluzioni Vertiv end-to-end per la gestione dell’energia e del raffreddamento, visitare Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.


Contatto per i Media
Rosy Auricchio
Tel: 
+ 39 335 8283393
Email: 
rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione