The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta una nuova soluzione di Liquid Cooling in EMEA per il risparmio idrico dei data center ad alta densità

29/11/22

Vertiv™ Liebert® XDU garantisce il raffreddamento a liquido per le applicazioni high-performance computing (HPC), supportando al tempo stesso il recupero dei flussi di calore inutilizzati e il risparmio energetico

Milano [29 novembre 2022] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato Liebert® XDU, una nuova generazione di sistemi di Thermal Management che supporta i server raffreddati a liquido e consente il controllo della qualità, del flusso e della temperatura del refrigerante. Con l'aumento delle applicazioni informatiche ad alta densità, come i data analytics e il machine learning, le alte frequenze e le temperature dei rack superano le capacità di raffreddamento delle unità tradizionali con raffreddamento ad aria e richiedono soluzioni più efficienti e sostenibili. Il sistema di raffreddamento Liebert XDU consente l'implementazione di applicazioni server raffreddate a liquido in qualsiasi ambiente di data center, dai siti di elaborazione core a quelli di edge computing. Il nuovo sistema è da oggi disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

“Le applicazioni di high-performance computing, come l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata, stanno crescendo progressivamente, mentre i data center si impegnano a ridurre il loro consumo energetico e spingono il settore a trovare nuove soluzioni più sostenibili", ha dichiarato Roberto Felisi, senior global director e business leader in EMEA per il thermal management di Vertiv. Molti fornitori di servizi di colocation che tradizionalmente si sono affidati al raffreddamento ad aria gestiscono oggi applicazioni con processori di elevata potenza che richiedono soluzioni di risparmio energetico più efficienti come il raffreddamento a liquido". Con Vertiv Liebert XDU, i nostri clienti possono soddisfare la domanda di elaborazione ad alta densità, migliorando al contempo la propria efficienza operativa".

La soluzione Liebert XDU è un'innovativa unità di distribuzione del raffreddamento da liquido a liquido disponibile in due versioni, 450 kW e un modello in grado di raggiungere i 1368 kW, che fa circolare l'acqua attraverso i rack con raffreddamento a liquido dei server ed espelle il calore dall'acqua calda di ritorno. Il sistema utilizza un circuito chiuso dell'acqua per evitare qualsiasi spreco ed è in grado di intercettare il calore per riscaldare uffici, case o aziende agricole vicine, favorendo l’ecosostenibilità. Liebert XDU utilizza controlli integrati di ultima generazione per variare la velocità dell’elettropompa per ottimizzare la temperatura dell'acqua di ritorno e per fornire un monitoraggio intelligente del rendimento e degli avvisi. La soluzione è compatta e può essere collocata in corrispondenza del rack da raffreddare o lungo il perimetro della struttura.

Vertiv ha sviluppato la soluzione Liebert XDU in collaborazione con i gestori di data center e i produttori di server, che stanno sempre più adottando soluzioni di elaborazione ad altissima densità e ad alte prestazioni in molteplici tipologie di data center. Vertiv ha definito una roadmap strategica per migliorare le tecnologie di gestione termica che consentono l'adozione del raffreddamento a liquido, in perfetta sinergia ai continui investimenti in ricerca e sviluppo.

"Il liquid cooling non è una tecnologia nuova, ma ora rileviamo una concreta opportunità sul mercato per promuovere soluzioni più innovative per la gestione termica. La soluzione Liebert XDU offre ai clienti di Vertiv la possibilità di introdurre il raffreddamento a liquido a livello di rack e di trarne vantaggi ambientali", ha affermato Jon Summers, scientific lead dei data center presso il RISE - Research Institutes of Sweden. "Siamo impazienti di sostenere la roadmap di R&D di Vertiv e di coniugare l'eccellenza ingegneristica dell’azienda con le competenze rigorose di analisi e test del RISE, in linea con la nostra partnership nella ricerca. Il risultato sarà una comprensione tecnica più approfondita sugli approcci sostenibili ed efficaci per il settore dei data center".

Per ulteriori informazioni sul sistema Liebert XDU e sulla gamma di soluzioni per i data center di Vertiv, consultare Vertiv.com o contattare il referente commerciale locale di Vertiv.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv ha circa 24.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

 

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione