Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta in EMEA una nuova serie di Rack Transfer Switch e di UPS agli Ioni di Litio per le applicazioni IT distribuite e le reti di edge computing

22/11/22

La nuova linea dei gruppi di continuità amplia ulteriormente la gamma di prodotti Vertiv dedicata ai partner del canale IT

 Milano [22 novembre 2022] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS), la nuova serie di transfer switch che fornisce alimentazione ridondante ai dispositivi con un singolo ingresso, e i gruppi di continuità (UPS) Vertiv™ Liebert® GTX5 agli ioni di litio, progettati per essere installati su rack o in modalità stand alone. I dispositivi sono ideali per l’utilizzo nelle reti IT distribuite e per l’edge computing e da oggi sono disponibili a magazzino in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Il dispositivo Vertiv Geist RTS rileva automaticamente la perdita di alimentazione e trasferisce il carico alla fonte alternativa in meno di 4-8 millisecondi senza intervento umano, consentendo ai server e alle altre applicazioni mission-critical di continuare a funzionare in caso di interruzione pianificata o meno. Il sistema Vertiv Geist RTS è già disponibile nei modelli di Basic Upgradable e in quelli dotati di intelligence avanzata, oltre che nelle versioni programmabili e controllate a distanza. I modelli Basic Upgradable includono le funzionalità di intelligence richieste oggi, con la possibilità di aggiornare la tecnologia in base all'evoluzione delle esigenze. I modelli con intelligence avanzata garantiscono la completa visibilità sul consumo di energia delle apparecchiature IT più critiche, disponibile sia a livello di rack che mediante accesso remoto.

Oltre a fornire un’alimentazione ridondante, il dispositivo Vertiv Geist RTS monitora in modo proattivo gli ambienti IT, inclusi gli indicatori sulla temperatura, il tasso di umidità e il flusso d'aria. Gli utenti hanno la possibilità di migliorare le prestazioni dei dispositivi di monitoraggio, con il controllo a distanza del consumo di energia dei sistemi IT. Vertiv Geist RTS è in grado di supportare fino a 24 porte per le configurazioni di rack ad alta densità.

Disponibile nelle varianti da 1000VA, 1500VA, 2000VA e 3000VA, il Liebert GXT5 Lithium-Ion è un UPS online a doppia conversione che sfrutta la maggiore densità di potenza degli ioni di litio per offrire una maggiore autonomia nello stesso spazio occupato da una tipica batteria VRLA (valve-regulated lead acid). Il Liebert® GXT5 Lithium-Ion prevede inoltre la possibilità di ampliare il ciclo di autonomia grazie alla capacità di aggiungere a ciascun UPS fino a otto cabinet di batterie esterne agli ioni di litio, ognuno da 1U.

Le batterie agli ioni di litio hanno una durata media di 8-10 anni - più o meno la stessa aspettativa dell'UPS - rispetto ai 3-5 anni previsti per le batterie VRLA, eliminando potenzialmente le dispendiose e complicate sostituzioni delle batterie, unitamente alla eventuale manutenzione. Le batterie agli ioni di litio sono anche molto più leggere rispetto alle batterie VRLA e funzionano meglio in caso di temperature più elevate, riducendo i costi e l'energia necessaria per il sistema di condizionamento dei rack. Questi specifici vantaggi garantiscono ai clienti che utilizzano Liebert GXT5 agli ioni di litio di ottenere un TCO più basso anche del 50% rispetto a un analogo UPS che utilizza batterie VRLA per l’intero ciclo di vita dell'UPS. Inoltre, il Liebert GXT5 Lithium-Ion è caratterizzato da un Power Factor superiore (0,9-1,0) e da un rendimento fino al 95% in modalità online e addirittura del 98% in modalità ECO avanzata, consentendo ulteriori riduzioni di energia e di costi.

"Poiché l'edge computing, l'IoT e il 5G sono in continuo sviluppo e costituiscono la nuova struttura portante dei processi di digitalizzazione, i distributori e i reseller sono alla ricerca di soluzioni più performanti per proteggere dai blackout le infrastrutture IT delle piccole e medie imprese ", ha dichiarato Birgit Jackson, director integrated racks and IT solutions di Vertiv in EMEA. "Queste integrazioni al nostro portfolio di prodotti per il canale IT garantiscono innumerevoli vantaggi per sostenere la proliferazione delle reti edge, consentendo alle aziende di avvalersi delle tecnologie più innovative e di accelerare i propri progetti di trasformazione digitale".

Vertiv™ Geist™ RTS e gli UPS Liebert GXT5 agli ioni di litio sono ideali per il settore del banking, quello sanitario, dei servizi finanziari, dell'istruzione, dell'energia, degli enti della PA e dei trasporti che gestiscono micro data center, reti IT distribuite o data center di edge computing. 

Queste ultime novità nel portfolio di prodotti Vertiv per il canale IT, consentono ai reseller EMEA dei paesi interessati di accumulare ulteriori punti attraverso il Vertiv Incentive Program (VIP), il programma di incentivazione di Vertiv, che consente ai partner di ottenere in modo semplice ed automatico punti, riscattabili in voucher, senza dover presentare alcun reporting. I punti vengono caricati mensilmente su il Vertiv Partner Portal e il partner dovrà semplicemente effettuare il login per poterli riscattare.

Per ulteriori informazioni su Vertiv e sul portfolio di prodotti per il canale IT, consultare il sito Vertiv.com. Fare click su "Partner" e "Iscriviti ora" per ottenere il massimo vantaggio dalle opportunità di Vertiv.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Columbus, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv ha circa 24.000 dipendenti e opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it.

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 02 47718627
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione