Le aziende che si occupano di data center, come ad esempio i provider di cloud e di colocation, si stanno muovendo verso apparecchiature e progettazioni più normalizzate, con una spinta verso l’edge che aumenta il desiderio di una maggiore standardizzazione. Esistono diversi modi per raggiungere questa standardizzazione. I colos e i loro clienti, però, preferiscono lavorare con i system integrator che costruiscono un rack integrato fuori sede e lo spediscono completamente assemblato al colo. Nella nostra recente esperienza con alcuni colos, fino al 70% dei rack spediti ai provider di colocation sono rack integrati. Ci sono spunti interessanti per questo numero e puoi scoprirlo leggendo la versione completa del white paper.
Leggi il white paperStato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
- Chi siamo
- News & approfondimenti
- Rack and Roll: Spiegazione dell’aumento di domanda per i rack integrati
Rack and Roll: Spiegazione dell’aumento di domanda per i rack integrati
18/12/19