The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Key Considerations for Evaluating Lithium-ion Batteries for Stationary Applications

4/10/19

Lead-acid batteries have long been the default backup power choice for the uninterruptible power supplies (UPS) that ensure the availability of data centers, communications equipment, and industrial processes.

While they provide the power and reliability required for these applications, when supported with appropriate monitoring and maintenance practices, they have traditionally been regarded as the weak link in the critical power chain. They tend to be high maintenance, heavy and require frequent replacement.

Now, lithium-ion batteries have emerged as a viable alternative and a growing number of users are evaluating this technology for UPS applications in mission-critical environments. As a leading global provider of critical infrastructure systems, Vertiv has worked with a range of customers considering lithium-ion batteries to address key considerations they face when deciding whether to move forward with this technology.

Download the white paper

Login dei partner

Lingua & Ubicazione