The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

La Keele University implementa una protezione dell’alimentazione per data center ultra efficiente

30/6/23

Background:

Situata in un’area rurale dello Staffordshire, in Inghilterra, la Keele University è riconosciuta come una delle università europee più orientate alla sostenibilità. Nell’ambito del suo impegno verso le zero emissioni di carbonio entro il 2030, l’università ha collaborato con i partner del settore per rendere la propria infrastruttura IT locale quanto più efficiente possibile dal punto di vista energetico e per ridurre al minimo le emissioni di carbonio.

Risultati:

  • Risparmio di energia e di spazio
  • Supply chain a basse emissioni
  • Data center supportato da risorse rinnovabili generate localmente al 100%

Riepilogo del case study
Ubicazione:​

Staffordshire, Regno Unito

Esigenza fondamentale:

Attualmente la Keele University gestisce due data center, uno dei quali si trova in un centro di innovazione (IC7) di nuova costruzione. I due data center sono quindi ubicati alle estremità opposte del campus della Keele University, migliorando la resilienza e la ridondanza in caso di catastrofe naturale o di situazioni di emergenza. Al fine di modernizzare i data center dell’università, il team si è rivolto al consolidato partner Vertiv per migliorare l’efficienza energetica.

La soluzione di Vertiv:
  • UPS modulare Vertiv™ Liebert® APM 600
  • Sistema di batterie multistringa centralizzato Vertiv


DCS Awards 2022 - Progetto dell’anno per la sostenibilità dei data center - Vertiv in collaborazione con la Keele University

1600x480-dcs-awards-2022_357487_0.jpg



SCARICA IL CASE STUDY

Articoli correlati

Lingua & Ubicazione