The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Assicurati di essere al passo con la più recente infrastruttura di gestione remota

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem: elementi fondamentali da tenere in considerazione

Abbiamo recentemente organizzato un corso di formazione virtuale sulle vendite per il nuovo Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem. Se non sei riuscito a partecipare alla sessione live o se desideri scaricare il materiale presentato, puoi riascoltare la registrazione del corso di formazione.

Guarda ora

Ecco alcuni punti chiave del corso di formazione.

Quali clienti saranno interessati ad Avocent® ADX Ecosystem?

Laboratori di ingegneria dei server Aumenta l’efficienza dei test sulla qualità dei prodotti senza richiedere l’intervento di un tecnico
Sviluppo aziendale Migliora i tempi di ripristino quando si verifica un problema, in quanto non è necessario affidarsi a un membro del personale locale per ripristinare i sistemi critici
Revisori della banca di lavoro remota Consenti la continuità aziendale con la forza lavoro remota per accedere alle applicazioni in modo sicuro
Fabbriche su ordinazione Migliora i tempi di commercializzazione, risparmia sui costi dei viaggi e riduci al minimo il tempo durante il quale i prodotti restano sugli scaffali
Centro di integrazione delle soluzioni Riduzione dei tempi di provisioning dei nuovi sistemi grazie alla possibilità di connettersi ai server da remoto



Prodotti all’interno dell’ecosistema

Ciò che rende unico l’ecosistema Avocent ADX è che non è un unico prodotto. È un ecosistema di prodotti che si adatteranno al rack che i vostri clienti già hanno presso le loro attuali sedi di data center… niente di più facile!


MP1000

Questa parte dell’ecosistema consente di gestire, controllare, proteggere e automatizzare l’infrastruttura IT da un’unica piattaforma. Gli utenti trarranno vantaggio da questo prodotto grazie a una gestione e un controllo semplificati dell’infrastruttura fisica e virtuale, un accesso sicuro e verificabile ai dispositivi e una maggiore efficienza quando apporteranno modifiche ai propri dispositivi IT.


RM1048P

Questo dispositivo collega e gestisce diversi dispositivi IT al rack riducendo al minimo i costi, migliorando la scalabilità con dispositivi diversi e creando una piattaforma resiliente per la sicurezza, l’affidabilità e l’elevata domanda di larghezza di banda.


IPUHD

Questo dispositivo fornirà la risoluzione 4K più veloce per le tue esigenze di alta risoluzione, con una maggiore produttività per l’accesso remoto e sicuro ai dispositivi remoti.




IPIQ

Oltre a fornire l’accesso KVM rapido e affidabile dall’azienda all’Edge, l’IPIQ offre anche numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a livello di Basic Output/Input System senza essere fisicamente presenti, una compressione migliorata e la crittografia end-to-end di tutto il traffico utilizzando gli standard più recenti.


Ecco alcune risorse utili per aiutarti a promuovere il nuovo ecosistema Avocent ADX.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione