The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

È il momento di convincersi del successo dei Micro Data Center

Martin Olsen •

L’Hype Cycle™ di Gartner® è una metodologia che rappresenta in forma grafica la maturità, l’adozione e l’applicazione di ogni nuova tecnologia o innovazione Ogni anno Gartner elabora oltre 90 Hype Cycle per consentire ai clienti di monitorare il livello di maturità tecnologica e il potenziale futuro in cinque fasi: lancio della tecnologia, picco delle aspettative, crollo della disillusione, curva della consapevolezza, livello della produttività.

Nel 2022 Vertiv è stata citata in due report dell’Hype Cycle™ di Gartner®, “2022 Gartner Hype Cycle for Edge Computing” e “2022 Gartner Hype Cycle for Midsize Enterprises”, come azienda Sample Vendor per le soluzioni di micro data center.

A proposito dei micro data center, i report affermano che: “le aziende si avvalgono di micro data center ormai da anni, ma spesso vengono sviluppati ad hoc. Attraverso la collaborazione con i vendor e la configurazione di un’architettura coerente e standardizzata, le organizzazioni possono riprendere il controllo su queste risorse fondamentali e incrementare la capacità di introdurre rapidamente servizi specifici per il proprio sito, riducendo al contempo i rischi e i costi operativi oltre a migliorarne le prestazioni”.

Gli esperti di Vertiv avevano previsto un incremento della richiesta di Micro Data Center per l’edge computing, per Data Center Modulari e altre soluzioni integrate già nei trend rilevati a inizio dell’anno appena concluso.

In questo blog prendo in esame i micro data center, l’aumento dei loro casi d’uso e i modi in cui le risorse per micro data center di Vertiv offrono soluzioni infrastrutturali per data center efficienti, convenienti e affidabili che aiutano le organizzazioni ad avvicinare il computing alle persone e ai dispositivi che ne fanno uso.

Che cos’è un micro data center?

Si tratta di infrastrutture che integrano tutti i componenti fondamentali di un tipico data center in uno spazio ridotto. I singoli dispositivi sono alloggiati in un rack IT standard con il necessario spazio per ospitare apparecchiature IT sensibili, server e relativi accessori. Un tipico micro data center supporta carichi critici fino a 100-150 kilowatt (kW). Il vantaggio delle soluzioni per micro data center di Vertiv consiste nel fatto che vengono fornite in modalità pre-integrata in sede di produzione ed sono collaudati per rispondere appieno e agilmente ai requisiti organizzativi.

I Micro Data Center possono essere rapidamente implementati presso uno specifico sito, a volte in poche ore e spesso senza la necessità di interventi esterni. Poiché le applicazioni di edge computing continuano a evolversi e a essere distribuite in luoghi non convenzionali e talvolta ostili, i Micro Data Center sono in grado di fornire flessibilità, sicurezza e affidabilità su superfici decisamente contenute.

Che cosa spinge all’adozione dei Micro Data Center?

Dopo che la pandemia ha interrotto per quasi due anni i piani di realizzazione dei data center, le organizzazioni erano determinate a considerare il 2022 un anno di rilancio per i nuovi progetti. Questa spinta verso una maggiore capacità dei data center è favorita anche dall’inedita diffusione delle iniziative di trasformazione digitale necessarie per supportare i cambiamenti sociali post-pandemia, dal lavoro da remoto, alle supply chain automatizzate, fino alla telemedicina. Sebbene velocità e crescita sono state in primo piano nel corso di tutto l’anno, le organizzazioni si sono trovate ad affrontare una carenza globale di materie prime e una scarsità di costruttori e tecnici in loco per costruire e avviare i nuovi data center. Per rispettare le scadenze e i budget, i progettisti di data center stanno quindi optando per un approccio più standardizzato sotto forma di Micro Data Center e altre soluzioni integrate. Si tratta di sistemi innovativi che permettono di aggiungere capacità di tipo modulare, consentendo ai gestori di implementare l’infrastruttura del data center senza dover scegliere tra velocità e qualità.

Secondo una stima di MarketsandMarkets, entro il 2025 il mercato globale dei “micro data center mobili” varrà 6,5 miliardi di dollari, in netta crescita rispetto ai 3 miliardi di dollari del 2020. Si prevede che il mercato globale dei data center modulari raggiungerà il valore di 47,4 miliardi di dollari entro il 2026, con un tasso composto di crescita annuale del 17,9%, nel periodo considerato. Dal sondaggio What’s Your Edge di Vertiv emergono prove significative di una maggiore adozione di micro data center e altre soluzioni integrate, con il 40% dei partecipanti che afferma di utilizzare, o di avere in programma di farlo, soluzioni integrate in rack o micro data center integrati.

In che modo Vertiv può soddisfare la domanda di soluzioni per micro data center?

Vertiv offre un ampio portfolio di soluzioni di Micro Data Center per supportare le applicazioni edge e portare l’elaborazion più vicino ai clienti, come ad esempio Vertiv™ VRC-S. Questo sistema di micro data center edge-ready costituisce una soluzione in rack autonoma con un’unità di distribuzione dell’alimentazione in rack integrata (rPDU), un’unità di raffreddamento in rack autonoma con capacità di raffreddamento fino a 3,5 kW e un software di monitoraggio. Vertiv™ VRC-S è disponibile in otto formati standard predefiniti, con due opzioni di alimentazione, che lo rendono in grado di ospitare una grande varietà di configurazioni di UPS.

Per i Micro Data Center, l’entusiasmo è reale e la crescita costante del trend di adozione sembra inarrestabile. Pertanto, il passo successivo più logico è che le organizzazioni collaborino con vendor esperti di soluzioni come Vertiv per integrare il maggior numero di sistemi e garantire una maggiore interoperabilità.

Vuoi scoprire come Vertiv può aiutare la tua organizzazione a trarre vantaggio dalla velocità, dalla flessibilità e dall’integrazione perfetta di un micro data center? Contattaci oggi stesso.

Hype Cycle for Edge Computing, 2022, pubblicato il 12 luglio 2022.

Hype Cycle for Midsize Enterprises, 2022, pubblicato l’11 luglio 2022.

GARTNER e Hype Cycle sono marchi registrati e marchi di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale; sono utilizzati nel presente documento dietro autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti della tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner si basano sulle opinioni dell’organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dati di fatto. Gartner declina qualsiasi garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione