The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

In che modo i KVM ad alte prestazioni offrono valore aggiunto agli utenti, all’azienda e al team IT?

Paul Trahan •

Vertiv™ Avocent® LV 5500/Avocent® 5520 aumenta l’efficacia delle organizzazioni e l’efficienza dei team

I dispositivi KVM (Keyboard, Video, Mouse, ovvero tastiera, video e mouse) ad alte prestazioni sono utilizzati in molti settori: da quello dei media e dell'intrattenimento a quello bancario, degli interventi di emergenza, governativo, sanitario, manifatturiero, militare e delle reti elettriche. Gli utenti aziendali devono poter accedere in tempo reale a immagini video di alta qualità per prendere rapidamente decisioni importanti. Tra questi utenti ci sono ad esempio i direttori tecnici che supervisionano le trasmissioni televisive in diretta, i banchieri che lavorano con applicazioni aziendali remote e gli operatori di utility pubbliche che sorvegliano la trasmissione dell’energia e le prestazioni delle apparecchiature.

Tuttavia, gli utenti elaborano un numero di immagini mai visto prima, grazie alla spinta alla trasformazione digitale delle aziende. Una scarsa qualità dell'immagine può portare a un affaticamento visivo e mentale, con potenziali ripercussioni sul processo decisionale.

Extender KVM con risoluzione 4K per migliorare l’esperienza dell’utente

Gli extender KVM ad alte prestazioni offrono immagini nitide e chiare senza latenza o altri problemi che possono aumentare il carico di lavoro. Ecco come gli extender KVM a monitor single-head o dual-head con risoluzione 4K possono migliorare l’esperienza dell’utente:

• Risparmio di preziose risorse di spazio: gli extender KVM consentono di separare i computer dagli utenti. Gli operatori utilizzano dispositivi e monitor KVM per svolgere attività mission-critical, senza le distrazioni causate da computer, periferiche e cavi, evitando i rumori ambientali e il calore emesso dai dispositivi. Possono quindi concentrarsi sui problemi alle apparecchiature che potrebbero danneggiare i processi produttivi, mantenendo così alti i livelli di produzione. Analogamente, i lavoratori dei reparti R&S o dei laboratori in cui si svolgono test informatici possono concentrarsi sui processi fondamentali, generando più valore per i loro team.

•Qualità delle immagini migliorata: gli utenti aziendali lavorano per lunghe ore, giorno dopo giorno, e questo può danneggiare l’acuità visiva. Fornire una risoluzione 4K a questi operatori tramite chiavette USB aggiornate può aiutarli a mantenere l'acutezza mentale e la capacità di distinguere piccoli dettagli che possono essere importanti per il processo decisionale, ad esempio per migliorare le immagini satellitari che guidano le truppe e le attrezzature in un'operazione militare, per lavorare su un set televisivo o su un film in post-produzione e per modificare i dettagli per migliorare la produzione.

• Niente più latenza nei video: La latenza può verificarsi con apparecchiature più vecchie e a bassa risoluzione, causando ritardi nelle immagini. Questi problemi non solo compromettono l’esperienza di visualizzazione, ma possono anche ostacolare l’esecuzione di operazioni urgenti. Immaginiamo un regista televisivo che si occupa di una partita di calcio in diretta: anche un ritardo di uno o due secondi può significare che un'azione non viene ripresa dalla giusta angolazione, deludendo i fan. Analogamente, nel gaming, un secondo di ritardo potrebbe impedire a un utente di prevenire lo sviluppo del gioco ed essere sconfitto dall’avversario.

• Esperienza di lavoro più flessibile: gli extender KVM a monitor dual-head sono dotati di connettività USB ad alta velocità e supportano dispositivi isocroni, come cuffie, webcam e joystick. I lavoratori hanno così maggiore flessibilità nell’interazione con le immagini e nello svolgimento dei processi di lavoro fondamentali. E i gamer possono rimanere immersi nei loro mondi interattivi.

Extender KVM con risoluzione 4K per raggiungere gli obiettivi aziendali

Mentre aggiornano la tecnologia KVM per le sale di controllo e per altre facilities, le organizzazioni cercano:

• Più efficienza per i team nel loro lavoro: spesso più utenti hanno l’esigenza di vedere le stesse immagini contemporaneamente. Gli extender KVM a monitor dual-head consentono a due utenti di visualizzare le stesse immagini su monitor diversi e di coordinare le loro azioni. Può essere un vantaggio utile agli operatori del 118 o ai team del pronto intervento, ad esempio, per coordinare una risposta a un grave incidente o a una calamità.

• Meno spese CapEx e OpEx: le aziende cercano sempre di eliminare costi e sprechi nelle loro attività. Consentire a due utenti di lavorare sulla stessa apparecchiatura IT con un dispositivo KVM riduce le spese di capitale, soprattutto se questi risparmi vengono moltiplicati per decine o centinaia di dipendenti. Inoltre, consolidando le operazioni IT, le aziende possono supportare più utenti senza dover assumere altro personale IT, riducendo così le spese operative correnti.

Gli extender KVM aiutano i team IT a lavorare in modo più efficiente

I team IT devono affrontare una serie di sfide, tra cui l'aggiornamento e la messa in sicurezza delle apparecchiature e la gestione di un numero crescente di dispositivi. I team IT hanno bisogno di:

•Consentire l’accesso remoto ai dispositivi informatici: le organizzazioni che utilizzano gli extender KVM possono custodire i computer in back-rack nelle server room o nei data center, aumentandone la sicurezza fisica. Con la fibra opzionale, gli operatori possono lavorare anche a quattro chilometri di distanza dai dispositivi. Si elimina quindi il rischio che gli utenti danneggino accidentalmente dei computer fondamentali, oltre a impedire l’accesso fisico a eventuali utenti malintenzionati. In settori come la pubblica amministrazione e le utility, una protezione inadeguata delle risorse informatiche essenziali potrebbe danneggiare la fornitura di servizi ai residenti in tutte le aree.

•Una tecnologia pronta per il futuro: molte organizzazioni stanno aggiornando le apparecchiature che utilizzano per le applicazioni della sala di controllo o semplicemente vogliono fornire un’esperienza moderna agli utenti. Gli extender KVM con risoluzione 4K offrono al reparto IT la flessibilità di assegnare le apparecchiature informatiche e gli utenti nel modo più opportuno. Si possono utilizzare gli extender per connettere gli utenti remoti alle risorse tramite Ethernet o fibra, senza richiedere una soluzione KVM a matrice. Si può offrire a tutti gli utenti che utilizzano immagini video la stessa esperienza di alta qualità per quanto riguarda i video. Ed è anche possibile supportare applicazioni di precisione, come quelle che coinvolgono più videoproiettori con l’edge blending.

• Gestione IT più semplice: oggi molti team IT gestiscono un numero di dispositivi mai visto prima. Gli extender KVM semplificano il loro lavoro, riducendo il numero di dispositivi informatici necessari per supportare gli utenti. Ci saranno quindi meno computer da monitorare, gestire, proteggere e aggiornare con patch. Inoltre gli extender KVM si configurano automaticamente, agevolando la configurazione e facendo risparmiare ai team IT tempo prezioso da dedicare ad altre attività.

Conclusione

Vertiv realizza extender KVM con risoluzione 4K per soddisfare i requisiti aziendali di un'esperienza di lavoro video di alta qualità e a bassa latenza, fornendo al contempo significativi vantaggi operativi e tecnologici.

Gli extender KVM Vertiv™ Avocent® LV 5500 e Avocent® 5520 consentono l’accesso remoto a più dispositivi informatici. L’opzione single-head supporta un utente locale e uno remoto, consentendo l’accesso simultaneo allo stesso dispositivo informatico. L’opzione dual–head offre una reale emulazione del protocollo USB 2.0, supportando l’uso di dispositivi isocroni per migliorare l’esperienza di lavoro.

Gli extender Vertiv Avocent LV 5500 e Avocent 5520 si possono usare per qualsiasi applicazione in ambito video in cui il tempo è fondamentale, con il vantaggio di immagini limpidissime, ad alta risoluzione. Gli extender forniscono agli utenti l’accesso remoto alle applicazioni aziendali, con grafica a colori a 24 bit, risoluzione fino a 4K a 60 Hz e audio analogico ad alta definizione.

Più efficacia per utenti, azienda e reparto IT, con gli extender KVM con risoluzione 4K.

Scopri di più sui prodotti Vertiv™ Avocent® LV 5500 e Avocent® 5520.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione